DRV8332步进电机驱动器的设计

现在正准备用DRV8332芯片设计三相步进电机驱动器,有几个问题请高手们帮助回复,谢谢!

1,由于整个系统的供电只有12VDC,所以DRV8332的供电PVDD=12V,GVDD=12V,VDD=12V是否可以正常工作。

2,DRV8332规格书中持续输出电流是8A,而芯片的封装各ABC各相引脚的供电及输出脚都只有一个引脚,请问一个引脚输出是否可以承受8A的电流。

3,规格书中写道:Low R these motor drivers can be up to 97%, which enables DS(on) MOSFETs (80 mΩ at TJ = 25°C),请问此Rds(on)受输出电流的影响会增大了,在持续5A输出的,Rds(on)多大呢。

谢谢!愿与大家交流!

viken@126.com

QQ:40366143

  • 1,由于整个系统的供电只有12VDC,所以DRV8332的供电PVDD=12V,GVDD=12V,VDD=12V是否可以正常工作。

    ----- VDD=12V, 是可以的

    2,DRV8332规格书中持续输出电流是8A,而芯片的封装各ABC各相引脚的供电及输出脚都只有一个引脚,请问一个引脚输出是否可以承受8A的电流。

    ----- 可以

    3,规格书中写道:Low R these motor drivers can be up to 97%, which enables DS(on) MOSFETs (80 mΩ at TJ = 25°C),请问此Rds(on)受输出电流的影响会增大了,在持续5A输出的,Rds(on)多大呢。

    ------Rds on与VGS和温度有关,如果估算5A输出电流则需要知道散热等条件

  • 那PVDD=12V,GVDD=12V,可以吗?

  • GVDD的供电电压范围是10.8V~13.2V,因此你处电源电压可以全部用12V。需要注意的是你的电机也可以使用12V。

    根据你处问题看,你对导通电阻有要求,一个较为简单的办法是按照工作温度(芯片内部的结温)条件来查找导通电阻。

  • 2,DRV8332规格书中持续输出电流是8A,而芯片的封装各ABC各相引脚的供电及输出脚都只有一个引脚,请问一个引脚输出是否可以承受8A的电流。

    ----- 可以

    您好,请问那么细的脚怎么承受到8A?而且周围的脚那么靠近,PCB真的很难布,蛮担忧,

    看了这款芯片的资料非常想用他,可是看到OUT脚的设计,又有点犹豫了。