DRV10983 EVM和DRV10983

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

购买了DRV10983 EVM  和DRV10983   但是还没用GUI     想知道 DRV10983 EVM里的程序和DRV10983    是否一样   如果DRV10983 一样 测试没问题 可直接生产   如果不一样 那每个芯片多要重新烧写  不是很麻烦 

  • DRV10983 EVM是DRV10983 的EVM板,而DRV10983 是一块马达驱动芯片。程序应该是已经烧录到EVM板中了,不太明白你说的什么意思呢。

  • 是不是想说EVM拿到的时候,DRV10983里是否有一组默认的参数,你是想说如果这个参数可以用,那么以后直接买到的芯片是不是和这个相同,这样就不用再配置参数了?

    但是不是的,DRV10983一定要配置参数的,默认拿到的芯片是不能工作的,原因很简单,如果我们给出一组针对某一马达可用的参数,那客户一定会去试自己的马达,但是马达的参数差异很大,尤其是直流电阻,这个参数可能会导致在不合适的马达上产生过大的电流而损害芯片。所以芯片里面默认是没有可以直接使用的参数的。

    如果你拿到的是带电机的EVM,我们可能已经配置好了一组参数是给那个电机用的,如果你的电机恰好接近,也许可以直接测试,但是以后买到的芯片还是空白的。

  • 我想买一套DRV10983评估板,不知道怎样才能买到?

    DRV10983能不能驱动正反转很频繁的直流无刷电机?

  • Wilson,

            做成pcba再烧些的程序,量产的时候工作量比较大,请问有什么推荐的方法可以批量烧写?

  • Hi Kidd,

    Ti 有烧录工具,可以离线烧录,目前内部也在做一拖N的版本,晚些会释放出来~

    By

    frank.fu@wpi-group.com