购买了DRV10983 EVM 和DRV10983 但是还没用GUI 想知道 DRV10983 EVM里的程序和DRV10983 是否一样 如果DRV10983 一样 测试没问题 可直接生产 如果不一样 那每个芯片多要重新烧写 不是很麻烦
DRV10983 EVM是DRV10983 的EVM板,而DRV10983 是一块马达驱动芯片。程序应该是已经烧录到EVM板中了,不太明白你说的什么意思呢。
是不是想说EVM拿到的时候,DRV10983里是否有一组默认的参数,你是想说如果这个参数可以用,那么以后直接买到的芯片是不是和这个相同,这样就不用再配置参数了?
但是不是的,DRV10983一定要配置参数的,默认拿到的芯片是不能工作的,原因很简单,如果我们给出一组针对某一马达可用的参数,那客户一定会去试自己的马达,但是马达的参数差异很大,尤其是直流电阻,这个参数可能会导致在不合适的马达上产生过大的电流而损害芯片。所以芯片里面默认是没有可以直接使用的参数的。
如果你拿到的是带电机的EVM,我们可能已经配置好了一组参数是给那个电机用的,如果你的电机恰好接近,也许可以直接测试,但是以后买到的芯片还是空白的。
我想买一套DRV10983评估板,不知道怎样才能买到?
DRV10983能不能驱动正反转很频繁的直流无刷电机?