Other Parts Discussed in Thread: LMD18201, LM393
您好!
最近在做一个永磁同步直流电机控制项目,选了H桥电机驱动芯片LMD18201,看到芯片资料上说可以在7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)之间串一个0.1欧姆的精密电阻进行电流采样,采样电阻上的压降正常情况下应该保持在-1V~0.5V,此时检测到的负载电流为-10A~5A吗?为什么采样电压不是对称的-1V~1V?
还有,准备7脚和8脚电流检测后得到的电压差想送入比较器进行上下2个门限的判断来进行过流报警,请问能给推荐几款能同时比较正电压和负电压的比较器芯片型号吗?
另外, 9脚(THERMAL FLAG OUTPUT)过热报警准备直接接到CPU的中断引脚上进行过热判断,不知这样是否正确?
谢谢!