关于电机驱动芯片LMD18201一些技术问题的请教

Other Parts Discussed in Thread: LMD18201, LM393

       您好!

       最近在做一个永磁同步直流电机控制项目,选了H桥电机驱动芯片LMD18201,看到芯片资料上说可以在7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)之间串一个0.1欧姆的精密电阻进行电流采样,采样电阻上的压降正常情况下应该保持在-1V~0.5V,此时检测到的负载电流为-10A~5A吗?为什么采样电压不是对称的-1V~1V?

       还有,准备7脚和8脚电流检测后得到的电压差想送入比较器进行上下2个门限的判断来进行过流报警,请问能给推荐几款能同时比较正电压和负电压的比较器芯片型号吗?

      另外, 9脚(THERMAL FLAG OUTPUT)过热报警准备直接接到CPU的中断引脚上进行过热判断,不知这样是否正确?

      谢谢!

  • 我先来回答第三个问题吧,最好加10K上拉电阻到CPU中断引脚

  • 回答第一个问题:电流幅值及方向,反应的是电机状况。负电流为电机再生制动状态;即机械能转成电能的方式刹车。正向电流为电动状态;电能转成机械能。

    通常;快速刹车采用的就是再生制动模式,电流非常大但时间很短。而电动状态为正常状态,电流较小但是长时间处于这个状态。所以;电流取样电阻上流过的制动电流大;驱动电流小。所以;本身就是不对称的。

  • 第二个问题,一个比较器只能有一个参考电压,一个比较电压

  • 关于第二个问题,由于信号有正有负,单电源比较器比较难直接检测。这里通常用偏置的方法将信号提升后;用双比较器分别用正输入脚和负输入脚做比较。

    这类比较器要求比较普通,LM393等就够用了。

    关于第三个问题,如刘工所说,接过去就可以了。但是;需要注意,这个脚是集电极开路输出(OC),最好接上拉电阻。考虑到逻辑兼容;建议用CPU电源上拉。

  • 您好,如果不采用偏置的方法将信号提升的话,比较器接成双电源,能直接将这一有正有负的信号接到双比较器的正输入脚和负输入脚,设置一个正门限电压和负门限电压,分别进行判断?由于对各种比较器还不太了解,请问有没这种能同时比较正信号和负信号的比较器,有的话能否推荐几款型号?谢谢~

  • 由于LMD18201和CPU之间需要隔离,采用了带隔离电源的隔离器,过热报警引脚接10K上拉电阻后采用这个隔离器自带的隔离电源进行上拉,经过隔离器后进入CPU中断引脚

  • 亲;对于这类系统;最好单电源搞定。偏置最多只是两只电阻的事,但是计算有点罗嗦,建议找谁帮你算一下。

    对于你的系统;由于是隔离的,那就用报警脚驱动光耦吧。用1820自带电源+电阻驱动光耦,然后用光耦回报给CPU。

  • 各位老师好!想再请教一个关于H桥电机驱动芯片LMD18201的电流采样问题,在7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)之间串一个0.1欧姆的精密电阻进行电流采样,7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)应该怎么接地?分别接什么地?能否接同一个地?7脚(Power Ground/Sense)接+12V~+55V电源的地吗?我的理解是如果接同一个地,7脚和8脚之间就没有电压差了则无法进行电流采样了;如果两个地是不同的并且隔离的,也无法则无法取电压差进行电流采样了。谢谢!