DRV8301可以驱动BLDC,却无法驱动PMSM

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28035, DRV8312

大家好!

前提:用TMS320F28035+DRV8301搭建的电机控制板,可以正常驱动BLDC。

参考TI例程PM_Sensorless驱动PMSM时,BUILDLEVEL = LEVEL1,且EN_GATE = 1,电机无反应。后来找到原因,是DRV8301的FAULT信号触发了TZ保护功能,使PWM信号全部拉低。具体操作过程如下:

(1)在controlSUITE中复制PM_Sensorless工程,在CCS5.1中打开,设置好Include路径,保持f2803xpwm_PM.h中TZ默认设置,即如果触发TZ功能,会使六路PWM输出信号全部拉低,如下图所示

程序运行后的结果:没有PWM信号输出,DRV8301 FAULT指示灯不亮,电机不产生噪声,且可以用手转动。

(2)修改f2803xpwm_PM.h中TZ设置,禁止TZ功能,如下图所示

程序运行后的结果:PWM有输出信号(信号波形和DRV_RESET = 1时的输出波形一致),DRV8301 FAULT指示灯常亮,电机会产生噪声,且可以用手转动。

硬件连接:TZ3与DRV8301的FAULT相连,TZ2与DRV8301的OCTW相连。在所有的操作过程中,4路DAC输出波形都和PDF文档中的一致。

曾经按照手册的提示调节过各种参数,还是无法启动电机。现在怀疑是不是MOS管参数不匹配所致(型号:IRF1010E,Rds = 12mΩ,Vgs = 2V - 4V,Qg = 130nC,栅极串联电阻1Ω),为什么可以正常驱动BLDC,却无法驱动PMSM?

  • 亲;两种电机差异非常大,PM电机的Ke值要低很多。建议先开环诊断一下,看看与BLDC有多大差异。

  •  谢谢您的回复!

    单独用DSP控制板调试TI例程Level1时,PWM和DAC输出波形都和PDF文档中的一致。一旦和DRV8301驱动板连上,PWM信号根本就输不出来,TI例程中Level1和Level2是开环部分,现在连Level1就过不去,前期的诊断无从下手,挺纠结的!

  • 亲,如果信号已经送到驱动板,而板子无输出。但BLDC正常,说明驱动供电是对的;逻辑也兼容。那么,建议分这几步查一下:

    1,查看IC的ED/SD脚逻辑是否处于使能或保护状态。

    2,是否有过流报警后驱动自锁。

    3,仔细测一下Ke值,放到程序里,再试试。

  • 谢谢您的回复!

    先说明一下这边使用的硬件和程序:

    硬件:TMS320F28035+DRV8301,可以正常驱动BLDC以速度闭环空载运行。

    电机:BLDC(24V,60W),PMSM(24V,60W)。

    程序:曾用DRV8312的PMSM官方例程在DRV8312的驱动板上正常驱动PMSM(一次成功)。现尝试用DRV8301的PMSM官方例程在DRV8301的驱动板上驱动同一台PMSM,但是遇到的问题一直未解决。

    现象:如果不连DRV8301驱动板,DSP是可以正常输出PWM和DAC信号的;与DRV8301相连后,使能EN_GATE的同时,FAULT信号直接触发TZ功能,从而使DSP输出的PWM信号全部拉低。整个过程,电机没有一点反应。

    1、IC是指DRV8301吗?没有找到ED/SD引脚

    2、电机功率只有60W,且空载驱动,个人觉得出现过流的可能性不大

    3、Ke是指反电势常数吗?TI的例程里没有这个参数,PMSM的Ke = 4.3V/Krpm

  • 电机没有抖动?无论BLDC还是PM的无传感驱动都有开环的过程,电机必然至少会抖。如果没这现象;建议查一下接线和电机。

  • 电机的确没有抖动。电机可以在DRV8312驱动板上驱动,电机相线接头是U型插头,与板子用3mm螺丝螺母固定。因此可以保证接线和电机没有问题。

    因为PMSM的PWM输出波形和BLDC的完全不一样,电机没有反应,个人觉得应该是驱动板的问题,比如驱动芯片和MOS管不匹配所致。

  • 亲;是算法不同导致不启动。驱动与MOS一般不会失配,即便失配也不会如此。建议修改算法。BLDC电流是梯形波,而PM是正弦,需要矢量控制。这是完全不一样的。

  • 十分感谢您的答复!

    使用DRV8312驱动PMSM时,在TI官方例程PM_Sensorless的基础上进行适当修改(主要修改GPIO端口,大部分程序和矢量算法没有改动),第一次上电即可成功驱动PMSM,基本上没遇到什么问题,即TI的官方例程PM_Sensorless比较好使。

    但使用DRV8301驱动PMSM时,同样在TI官方例程PM_Sensorless(与DRV8312的例程基本相同)的基础上进行类似修改(主要修改GPIO端口,大部分程序和矢量算法没有改动),从始至终一直是这个问题,无法解决。

    这两天重新尝试用DRV8301驱动PMSM,问题与之前相同:当GPIO13(与OCTW相连)和GPIO14(与FAULT相连)的TZ功能有效时,使能EN_GATE瞬间,就会触发TZ,使6路PWM全部拉低。当GPIO13和GPIO14的TZ功能禁止时,使能EN_GATE,FAULT指示灯常亮,电机发出刺刺的声音,此时读8301的状态寄存器,全为1。

  • 不知道你现在用drv8301驱动PMSM电机成功了吗?我正打算利用此芯片进行PMSM电机的驱动,光栅作为反馈元件,谢谢!~

  • 请问您在吗,我正在尝试用Launch Pad F28027 +DRV8301  测试验证 PMSM 驱动  ;目前我在跟着老师傅用F28027驱动5KW的永磁同步电机,东西已经做出来了,但我想亲自搭个平台玩玩;目前我的准备工作有:安装好CCS6.1   、安装好control suite c200 、买了Launch Pad F28027 +DRV8301 两块板子(但还没选电机,不知道官网是否有推举),各位大虾能否给些准备学习建议 

  • 我尝试用FOC程序控制PMSM,电机可以正常运行,但用此程序控制BLDC时,电机只是抖动一下,请问有没有大神知道是什么原因啊?需要调节什么参数啊?

  • 请问大神所说的Ke是什么啊?程序里面没看到啊,