关于H桥电机驱动芯片LMD18201电流采样时的接地问题

Other Parts Discussed in Thread: LMD18201

各位老师好!

想再请教一个关于H桥电机驱动芯片LMD18201的电流采样问题,在7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)之间串一个0.1欧姆的精密电阻进行电流采样,7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)应该怎么接地?分别接什么地?能否接同一个地?7脚(Power Ground/Sense)接+12V~+55V电源的地吗?我的理解是如果接同一个地,7脚和8脚之间就没有电压差了则无法进行电流采样了;如果两个地是不同的并且隔离的,也无法则无法取电压差进行电流采样了。谢谢!

  • 7/8脚不能接电阻,而是7脚接电阻;电阻另一端接电源电容负极。8脚直接接电容负。

    电阻必须用功率贴片电阻。接线方式必须如我述,不可改变及通融。

  • 您好,关于采样电阻除了要选功率贴片的,电阻阻值等其他参数有特殊要求吗?一定要按LMD18201芯片资料上推荐的0.1欧选型吗?谢谢!

  • 无刷直流电机(BLDC)也被称为电子换向电机。转子上没有刷子,在某些转子位置进行电子换向。定子磁路通常由磁性钢板制成。以反电动势(由于转子运动,电压被导入定子绕组)的形状为梯形这样的方式,选择永磁体的磁化强度及其在转子上的位移。可支持长方形的三相电压系统,用于创建低扭矩波动的旋转磁场。
      LDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。

        BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。

        为了感应转子位置,BLDC电机采用霍尔效应传感器来提供绝对定位感应。这就导致了更多线的使用和更高的成本。无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的需要,而是采用电机的反电动势(电动势)来预测转子位置。无传感器控制对于像风扇和泵这样的低成本变速应用至关重要。在采有BLDC电机时,冰箱和空调压缩机也需要无传感器控制。