各位老师好!
想再请教一个关于H桥电机驱动芯片LMD18201的电流采样问题,在7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)之间串一个0.1欧姆的精密电阻进行电流采样,7脚(Power Ground/Sense)和8脚(Signal Ground)应该怎么接地?分别接什么地?能否接同一个地?7脚(Power Ground/Sense)接+12V~+55V电源的地吗?我的理解是如果接同一个地,7脚和8脚之间就没有电压差了则无法进行电流采样了;如果两个地是不同的并且隔离的,也无法则无法取电压差进行电流采样了。谢谢!