Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8303
由于我们电机应用需求额定电流10A(18V),恶劣工况下20A,所以我们的Rsense取得为10mR。此时发现在低占空比的时候可以启动,但高占空比就启动不了。后来我们将Rsense改为demo板上的50mR,高占空比就可以正常启动了。但这个电阻太大,达不到我们的额定的电流需求。请问这怎么解释或怎么解决。感觉没有道理。想不通。坐等答复。
芯片有独立OCP保护和current limit功能,如果设置或参数使得先触发OCP保护,则电机不会正常启动,芯片保护
如果先触发current limit功能,则电流收到芯片的控制不会触及到芯片的OCP,同时也不会过大,保证电流在电机启动或堵转时有合适的电流和力矩又不触发保护。
请仔细参考手册的相关章节。
当然有些非常小电阻电感的电机是不能避免启动触发OCP的,只能采取小占空比逐渐提升的方法来启动,等速度上去就不会再触发OCP
3Q,Wilson.
在小的采样电阻和高占空比的情况下,电机确是时因为OCP不能启动的。
当采取小占空比逐渐提升的方法来启动时,空转时确是能够正常启动,但这种情况下扭矩很小。
在施加外力的情况下启动电机时不能启动的,或者启动后施加外力也是很容易堵转的,这种情况不知道怎么解释。
感谢支持!
可以贴下电路图和电机参数吗,我们看看能不能再实验室模拟一下
DRV8308的参数配置有吗?
手上要测的东西比较多,可能需要点时间再回复您
你好,我们发现将开关频率调到200Khz的时候,电机也能正常工作,但就是此时MOS的损耗太大,在堵转的时候,达到我们设定的26A过流保护,此时很容易MOS损伤。
通过种种现象,我觉得这个芯片做驱动电机的功率有限,可以帮忙确定下这这个芯片能驱动多虑的电机么?。
由于我们电机应用需求额定电流10A(18V),恶劣工况下20A,所以我们的Rsense取得为10mR。此时发现在低占空比的时候可以启动,但高占空比就启动不了。后来我们将Rsense改为demo板上的50mR,高占空比就可以正常启动了。但这个电阻太大,达不到我们的额定的电流需求。
还有就是我们发现,采样电阻10mR的时候,开关频率调到200Khz以下的时候,基本启动不了,调到200kHZ的时候,就能正常启动了,但就是管子天热。
我就觉得DRV8303的驱动能力不足,做不了我们这400W的应用功率。
关于驱动能力主要取决于MOS可以参考下面的帖子
https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/p/428026/1529890#1529890
现在要解决的应该是充分理解芯片的电流设定和保护功能,这些功能可能被不正常的触发了使得驱动遇到问题。在合适的配置下是可以顺利的启动、运行和停止的。
个人认为 williams的回答是对的。Rsense为10mR的时候,触发OCP的阈值是180A(1.8V/10mΩ),高占空比,带负载地启动的话,还是比较容易有这么高的电流尖峰出现使得OCP触发的。而OCP触发的结果就是,5ms之后自动重启,但自然这是没用的,一样起不动。
我自己也遇到类似的情况,24V,630W的BLDCM,Rsense用2毫欧时比较正常,用1毫欧时反而无法启动(都是100%占空比启动)。所以只能尽量用合适阻值的Rsense,另外配合负载情况,调节启动的时的占空比。
另外,每个MOS的压降会被监测,且过大时也会触发OCP。建议这个就设到最大吧(1000mV阈值,5us抗尖峰时间)。