你好,,,
请问下,为什么我刚刚接上外接电源后报警指示灯就会亮,而且没有输出电机不转动 ??我nSLEEP接的是5V电源,5v电源是通过电机外接电源vm转换来的,,,在接vm电源时,有时候报警灯会亮,电机不工作。。有时候接vm后报警灯不会亮,电机正常工作......请问这个会不会是vm电源接入的时候的瞬间电流造成的,还是其他原因造成的。
上电输出nFAULT如果是欠压UVLO,且经过一段很短的时间后自动恢复,是正常的。UVLO检测到了上电时的一段电压爬升过程。
如果是输出nFAULT且无法恢复,需要重新上电或者reset,那就可能是OCP保护,这种情况一般和电机的直流电阻和电感太低或者短路导致,使用上电的一瞬间,电流超过OCP保护值,芯片保护且自锁。
电源端的瞬时电流一般只是对去耦电容充电的电流,没有影响。目前的电路中是否在VM端靠近引脚出放置合适的去耦电容?
这个电机的直流阻抗和感抗可能已经使得初始电流达到或者接近OCP点了。
是否设置有电流整流,用采样电阻将整流点设置到OCP点之下(2A,比如1.5A),这样当启动或者堵住时电机的电流会自动被控制在设置值上,就不会触发OCP保护了。
另外如果即便设置了限流还是有OCP错误,那就是在OCP检测时间内4us 电机电流就超过了2A,芯片进入1.2ms的保护期,下次再开有遇到同样的情况,结果是相当于加了4us/12ms的占空比给到输出,电流非常小,电机不会转动。这种情况可以给电机串一个小电感,22uH到47uH左右,或者直接串一个小电阻(电阻对输出转矩影响较大),或者换电动电流更低,直流阻抗更大的电机。
我的falut输出的是一个10khz的方波,有时候单独提前给mcu 3.3v工作的话,电机能工作;不单独提前给mcu供电的话,电机不工作;drv的输出不解电机的是同样的情况,不知道这个是什么问题?