drv8833报警指示



你好,,,

请问下,为什么我刚刚接上外接电源后报警指示灯就会亮,而且没有输出电机不转动      ??我nSLEEP接的是5V电源,5v电源是通过电机外接电源vm转换来的,,,在接vm电源时,有时候报警灯会亮,电机不工作。。有时候接vm后报警灯不会亮,电机正常工作......请问这个会不会是vm电源接入的时候的瞬间电流造成的,还是其他原因造成的。

  • 上电输出nFAULT如果是欠压UVLO,且经过一段很短的时间后自动恢复,是正常的。UVLO检测到了上电时的一段电压爬升过程。

    如果是输出nFAULT且无法恢复,需要重新上电或者reset,那就可能是OCP保护,这种情况一般和电机的直流电阻和电感太低或者短路导致,使用上电的一瞬间,电流超过OCP保护值,芯片保护且自锁。

    电源端的瞬时电流一般只是对去耦电容充电的电流,没有影响。目前的电路中是否在VM端靠近引脚出放置合适的去耦电容?

  • 你好,

    是输出nFAULT无法恢复,需要重新上电,可能会正常工作,可能不会。

    目前在vm端有3个电容,,分别为104,10uf,100uf,请问是否合适?如果合适,又会是什么原因呢

  • 电容够了,电机参数能否提供

    • 电压输入:3-8V DC
    • 输出方式:双向轴输出
    • 齿轮齿数比:1:120
    • 无负载转速(3V):90RPM
    • 无负载转速(6V):180RPM
    • 无负载时电流(3V):120mA
    • 无负载时电流(6V):160mA
    • 堵转电流(3V):1.5A
    • 堵转电流(6V):2.8A

  • 空载电机测试

  • 这个电机的直流阻抗和感抗可能已经使得初始电流达到或者接近OCP点了。

    是否设置有电流整流,用采样电阻将整流点设置到OCP点之下(2A,比如1.5A),这样当启动或者堵住时电机的电流会自动被控制在设置值上,就不会触发OCP保护了。

    另外如果即便设置了限流还是有OCP错误,那就是在OCP检测时间内4us 电机电流就超过了2A,芯片进入1.2ms的保护期,下次再开有遇到同样的情况,结果是相当于加了4us/12ms的占空比给到输出,电流非常小,电机不会转动。这种情况可以给电机串一个小电感,22uH到47uH左右,或者直接串一个小电阻(电阻对输出转矩影响较大),或者换电动电流更低,直流阻抗更大的电机。

  • 我的falut输出的是一个10khz的方波,有时候单独提前给mcu 3.3v工作的话,电机能工作;不单独提前给mcu供电的话,电机不工作;drv的输出不解电机的是同样的情况,不知道这个是什么问题?

  • 但是如果我的输出没有电机也出现FAULT呢,什么问题呢?