DVR8711EVM驱动信号的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

本人连接配置DVR8711EVM之后,电机运转,用示波器量A+和A-端,得到的波形如下

请问ti工程师,1. 为什么波形是这种基本等幅度的脉冲而不是阶梯状的正弦?

2. 为什么电机运转下,drv8711和mosfet都不发热?

3. datasheet上说驱动电流是正弦形,应该是通过控制mosfet阻抗实现,mosfet就应该有热功耗,但是实际电机运转下mosfet并不热,为什么? 电流如何控制的?

  • 首先;由于示波器测量深度太低,不适合做这类信号测试。波形失真太大;误差太过了。

    其次;你测到的是脉宽调制正弦波,不是线性正弦波。

    再次;这是开关放大,不是线性放大,损耗小的多。

  • 没错。 手册上的正弦波电流是用电流探头直接测到的电机的电流。你测的只是输出电压信号,永远是要么零要么VM,只是脉宽不同。我们是用PWM来做正弦调制的,用线性方式损耗太大了。

  • 看了下pwm正弦波调制,那么DRV8711应该用的是单极性的SPWM了,那么电机两端的电压应该是一段时间是整箱VM,一段时间是反向VM,不应该有叠加的地方,但是上面示波器显示正向VM和反向VM有叠加的地方,是什么原因引起的。