Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
我想使用AFE4404的内部晶振作为 4404的时钟源。但是4404复位时,默认是需要外部时钟工作。如果我不接外部时钟,可以配置寄存器么?如果想配置寄存器,是否需要给CLK引脚一定的时钟呢?
不需要的,CLK接500k电阻下拉到地即可
谢谢,如果不接会造成芯片不工作么?
应该不至于造成不工作,接的原因是为了给没有时钟输入的CLK引脚一个稳定的逻辑状态,因为reset后在没有I2C配置为内部时钟并建立起来之前,clk是时钟输入引脚,若没有时钟则需要一个稳定的逻辑电平状态
明白了~~ 谢谢 我再找找原因吧~
你好,我现在有个用AFE4404+SFH7050做心率监测的项目,配置好4404后,测不到脉搏波形,即使有波形,得到的脉搏频率比正常值小一半,可以给点建议吗?
AFE4404读到的数据值是有点奇怪。
我们也使用此方案,希望能合作
您好,这是用4404读到的数据吗?我手里有套demo板,EVM软件感觉使用有些问题,读到的波形不对啊