目前项目中用了一个M4的片子,功能调试已经完成,准本再加一块板子,也用M4,并且打算用CAN总线实现这两个M4之间的通讯,问题来了:
M4上面带有CAN接口:CAN_RX和CAN_TX,如果两个板子的距离比较近,比如用5cm长的排线连接起来,我能否不通过CAN收发器,直接像UART那样使用CAN?
CAN0_RX----------CAN1_TX,
CAN0_TX-----------CAN1_RX,
这样,可以省掉两个芯片。
目前项目中用了一个M4的片子,功能调试已经完成,准本再加一块板子,也用M4,并且打算用CAN总线实现这两个M4之间的通讯,问题来了:
M4上面带有CAN接口:CAN_RX和CAN_TX,如果两个板子的距离比较近,比如用5cm长的排线连接起来,我能否不通过CAN收发器,直接像UART那样使用CAN?
CAN0_RX----------CAN1_TX,
CAN0_TX-----------CAN1_RX,
这样,可以省掉两个芯片。