添加至 Cortex-M3适合新手入门不? wiki 页面

Cortex-M3适合新手入门不?



各位,想自己感兴趣学习下ARM,市面上了解了下,Cortex-M3和ARM9算是比较火的...但自己对ARM及LINUX没任何基础,可不可以用Cortex-M3作为入门呢? 这个难度有多高?

  • 个人觉得比ARM9容易上手。

    像TI的CM3有开源的外设驱动库,找个评估板,动动手,跑跑历程,感受一下,然后看看相关的datasheet,我觉得很快就可以做开发了。

  • 推荐Cortex-M3,

     TI 的M3/M4 都有比较完善的软件库,用起来非常方便。尤其适合入门级的人~

  • 谢谢各位,想入手块开发板,有何推荐的?

  • flora,很快开发可能是问题,自己没这方面的基础.

  • 其他厂家的MCU对应的开发板市面上比较多,很好买,而且也不贵

    但是Stellaris系列的开发板,除了TI原装的,市面上可以选择的也是寥寥几款

    好在Stellaris系列的MCU都用的是同一个库,代码上基本“兼容“

    动手能力强的话可以自己DIY一块板子,急于上手的话根据预算随便买一款就可以了。相对贵一点的板子,外设齐全,可以熟悉学习调试很多种功能外设。

    快速上手,我觉得先搭建一个调试环境,然后从一个Hello world例程开始,程序跑起来了,对照代码和datasheet开始熟悉串口外设。每个厂家的datasheet都有自己的风格,串口外设熟悉了,其他外设看起来也是很快的。

    要是熟练使用的话需要一个过程,不过能够使用是不需要太多时间的。会了以后可以渐渐的深入学习,如果有项目压力更好,这样学起来更快,呵呵

  • 淘宝看了下, TI Stellaris LM3S9B96 开发板在500左右,准备弄一块,自己兴趣玩下...

    谢谢FLORA的回答....