各位,想自己感兴趣学习下ARM,市面上了解了下,Cortex-M3和ARM9算是比较火的...但自己对ARM及LINUX没任何基础,可不可以用Cortex-M3作为入门呢? 这个难度有多高?
各位,想自己感兴趣学习下ARM,市面上了解了下,Cortex-M3和ARM9算是比较火的...但自己对ARM及LINUX没任何基础,可不可以用Cortex-M3作为入门呢? 这个难度有多高?
其他厂家的MCU对应的开发板市面上比较多,很好买,而且也不贵
但是Stellaris系列的开发板,除了TI原装的,市面上可以选择的也是寥寥几款
好在Stellaris系列的MCU都用的是同一个库,代码上基本“兼容“
动手能力强的话可以自己DIY一块板子,急于上手的话根据预算随便买一款就可以了。相对贵一点的板子,外设齐全,可以熟悉学习调试很多种功能外设。
快速上手,我觉得先搭建一个调试环境,然后从一个Hello world例程开始,程序跑起来了,对照代码和datasheet开始熟悉串口外设。每个厂家的datasheet都有自己的风格,串口外设熟悉了,其他外设看起来也是很快的。
要是熟练使用的话需要一个过程,不过能够使用是不需要太多时间的。会了以后可以渐渐的深入学习,如果有项目压力更好,这样学起来更快,呵呵