LM3S9B96图形库使用问题

你好!

     我在使用LM3S9B96完成一个手持式的检测设备,现在在做一个LCD屏开机画面的功能,我从TI官网上面下载LM3S9B96的例程和库文件。我发现关于图片显示的例程只有从外部SDRAM读取数据显示的那个,而且很复杂。我没有外置存储器,想把图片数据放在片内,但是找不到相关的库文件。另外,我发现库文件中这个函数GrImageDraw()可以完成图片显示的功能,但是它的图片数据需要固定的格式,而库文件中没有详细说明。下面是例程中GrImageDraw()显示图片的一个图片数据

const unsigned char g_pucLogo[] =
{
IMAGE_FMT_4BPP_COMP,
50, 0,
50, 0,

15,
0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x02, 0x13,
0x07, 0x05, 0x2a,
0x0a, 0x08, 0x41,
0x0d, 0x0a, 0x55,
0x10, 0x0c, 0x68,
0x12, 0x0e, 0x74,
0x15, 0x10, 0x88,
0x17, 0x12, 0x97,
0x19, 0x14, 0xa7,
0x1c, 0x16, 0xb8,
0x1e, 0x18, 0xc8,
0x20, 0x19, 0xd6,
0x22, 0x1b, 0xe1,
0x24, 0x1c, 0xe9,
0x24, 0x1c, 0xed,

0xf0, 0x07, 0x07, 0x07, 0x02, 0x04, 0xba, 0xaa, 0xaa, 0x18, 0xaa, 0xac,
0x30, 0x07, 0x07, 0x05, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x40, 0x3f,
0x3f, 0x3f, 0x3f, 0xc7, 0x3f, 0x3d, 0x48, 0x78, 0x50, 0x3f, 0x3f, 0x3a,
0x1c, 0xbf, 0xff, 0x70, 0x3f, 0x3f, 0x39, 0x01, 0xdf, 0xe0, 0x12, 0x3f,
0x3f, 0x00, 0x04, 0xff, 0xff, 0x20, 0xe1, 0x3f, 0x3f, 0x39, 0x03, 0x97,
0x87, 0x10, 0x3f, 0xf8, 0x3f, 0x39, 0x5f, 0x3f, 0x3b, 0x96, 0x82, 0x06,
0x00, 0x87, 0x84, 0x04, 0x87, 0x77, 0x77, 0x78, 0x30, 0xc0, 0x3f, 0x3b,
0xff, 0xd1, 0x0d, 0xff, 0xf5, 0x09, 0xb0, 0xaa, 0x60, 0x3f, 0x3c, 0xa0,
0x2f, 0xff, 0xf2, 0x60, 0x0c, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x4f, 0xff,
0x30, 0xc0, 0x1e, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x50, 0x7f, 0x18, 0xff, 0x90,
0x4f, 0x3f, 0x3f, 0xfd, 0xef, 0x20, 0x06, 0xaf, 0xff, 0x70, 0x7f, 0xdd,
0x3f, 0x3e, 0xb2, 0x01, 0x12, 0x01, 0xcf, 0xff, 0x50, 0x12, 0x07, 0x3f,
0x80, 0x3e, 0x80, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0x30, 0x00, 0x5a, 0x08, 0x39,
0x70, 0x3f, 0x3a, 0x60, 0x01, 0xfc, 0x10, 0x10, 0x00, 0x1b, 0x39, 0xb0,
0x00, 0x00, 0x8c, 0x02, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xab, 0x3a, 0x40,
0x01, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x39, 0x0c, 0xf6, 0x00,
0x00, 0x7f, 0x6a, 0x4a, 0xff, 0xfd, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0a, 0xff, 0xf7,
0x00, 0x00, 0x4f, 0x84, 0x39, 0xfe, 0x40, 0x00, 0x29, 0x3f, 0xfe, 0xab,
0x01, 0xa0, 0x1c, 0xff, 0xf4, 0x08, 0xca, 0xcf, 0x72, 0x08, 0xf7, 0x00,
0x02, 0xdf, 0x37, 0xff, 0xb0, 0x2f, 0x10, 0xff, 0xf2, 0x0c, 0x8c, 0xf7,
0x00, 0x00, 0x3f, 0x81, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x4f, 0xff, 0xc0, 0x2e, 0x3f,
0x20, 0x02, 0xcf, 0x37, 0x50, 0x8f, 0xff, 0xa0, 0x4f, 0x90, 0x3f, 0x00,
0x2c, 0x3f, 0x30, 0xaf, 0xff, 0x70, 0x48, 0x7f, 0x3f, 0x00, 0x02, 0x3e,
0xfd, 0x10, 0xcf, 0x11, 0xff, 0x40, 0x9f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x8f, 0x35,
0x02, 0xfa, 0x02, 0xff, 0xfe, 0x20, 0xcf, 0x3f, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2f,
0x3d, 0xf8, 0x05, 0xff, 0xfd, 0x00, 0xd0, 0x3f, 0x31, 0x09, 0x3d, 0xf5,
0x03, 0x54, 0x53, 0x12, 0x00, 0x34, 0x6e, 0x3f, 0x00, 0x04, 0x39, 0xfa,
0x09, 0x9c, 0xff, 0xff, 0xf3, 0x9a, 0x00, 0x3f, 0x3a, 0x20, 0xa6, 0x31,
0xa3, 0xaf, 0xff, 0xfe, 0x30, 0x01, 0x10, 0xbf, 0xff, 0xd1, 0x3b, 0x7f,
0xff, 0xff, 0xfd, 0x40, 0x72, 0x4b, 0x00, 0x00, 0x2c, 0xff, 0xe3, 0x00,
0x08, 0x00, 0x2d, 0xff, 0xe1, 0x3b, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x40, 0x71, 0x45,
0x00, 0x01, 0x68, 0x20, 0x00, 0x00, 0x11, 0x06, 0xff, 0xf6, 0xa3, 0xbf,
0xff, 0xb2, 0x46, 0x80, 0x15, 0xbf, 0xff, 0x94, 0x33, 0x22, 0x22, 0x23,
0x30, 0xef, 0xf8, 0x47, 0x05, 0x6f, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x06, 0xee, 0xee,
0xee, 0xff, 0x70, 0x3f, 0x05, 0x1c, 0x16, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe9, 0xf9,
0x47, 0x06, 0x07, 0xb2, 0x3c, 0xc1, 0x3f, 0x06, 0x02, 0xdf, 0x33, 0x50,
0xd3, 0x3f, 0x07, 0x7f, 0x3a, 0xfc, 0x10, 0x3f, 0x07, 0x59, 0x2d, 0x3a,
0xf9, 0x47, 0x07, 0x00, 0x05, 0x3a, 0x62, 0xf7, 0x3f, 0x07, 0x00, 0x00,
0x9f, 0x31, 0xf8, 0xc5, 0x3f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x39, 0xf9, 0x3f,
0xc1, 0x07, 0x01, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x10, 0x37, 0x80, 0x07, 0x00,
0x00, 0x06, 0xdf, 0xff, 0xff, 0x50, 0xe1, 0x3f, 0x07, 0x01, 0x15, 0x78,
0x86, 0x20, 0x3f, 0xff, 0x07, 0x77, 0x2f, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
0x00, 0x00,
};

  在上面的数据中,我现在知道IMAGE_FMT_4BPP_COMP代表图片数据是压缩的,每4bit显示一个像素。

   “50, 0,50, 0,”中 50分别表示图片显示时的高和宽。 之后的数据代表什么我就不知道了?

   请问LM3S9B96中有没有在片内显示图片的库函数,或者函数GrImageDraw()使用时,图像数据的格式是什么样的?

  • Hi Bob,

    我们的M3的产品有相关的固化在内部ROM里面的图形库,关于它的API函数声明你可以在我们的官网里面找得到。

    另外针对于图片转化后的信息,我们有相关的工具可以帮助到你。你可以在我们的stellaris-ware里面找到。

    可以的话,你在我们的官网上面搜索一下。然后下载。

    谢谢

    ken

  • Hi Ken,

       谢谢你的答复!

       我在StellarisWare目录下面的Tools\目录里面找到一个工具用于将图片转换成为二进制的数据,可以在GrImageDraw()函数里面使用。但是在程序运行之后如下图所示。不知道该如何使用这个工具,里面使用的格式说的也不是很清楚  options 和file 指什么?

       能不能提供这个程序使用的例子?

       而且这个程序只能将NetPBM格式的图片转换成二进制文件,请问有没有支持JPEG等常用图片格式的工具呢?    

  • Hi Bob,

       命令行里面的-option就是-c, file的话指的是你需要转换的NetBMP格式的文件。所以在使用这个命令的时候,你可以采用下面的参考形式:

       pnmtoc.exe -c /XXX/XXX

    另外关于其他的JPG等格式是否可以转换,这个答案是可以的。你在我们stellarisware/tools/pnmtoc文件夹下面的readme文件里面有详细的介绍,里面有两个工具的描述,可以实现你的目的。

    谢谢

    ken

  • Hi Ken,

           我产生.pnm图像文件之后,使用pnmtoc工具出现如下错误“pnmtoc:Image contains too many colors!”然后发现产生的.c文件没有任何内容,请问这是为什么?

  • Hi bob,

    我们的pnmtoc工具最多只支持256色(8BPP)的图片转换,你可以试着找些符合规格的图片转换一下试试看。

    另外针对以JPEG的图片,有一个脚GIMP的软件会比较好用。在我们的stellarisware的doc文件夹下面的SW_DK_LM3S9B96的PDF文档里面,针对NetPNM converter章节有关于用GIMP和pnmtoc的详细描述。你可以参考一下。

    谢谢

    ken

  • Hi,ken

         谢谢你的解答,问题已经解决了。

         在SW_DK_LM3S9B96的PDF文档里面,说的很清楚,我下载了一个GIMP for windows,然后把最大的colors限定在255之内,就没有提示上面的错误了。

  • Hi bob,

       好的,不客气。很高兴看到你的问题解决了。

    谢谢

    ken

  • Hi, Ken

    我在DK-LM3S9B96-CD-562\StellarisWare for C1\tools\bin里面找到pnmtoc.exe,但是一点开闪一下就关掉了,这种情况怎么解决?

    谢谢

    Lin

  • Hi amber,

       你需要在Windows的命令行里面去运行pnmtoc.exe程序,具体的命令格式,你可以参考上面我的一个回帖。

    谢谢

  • Hi Ken,

        感谢你的帮助,那天就可以了,忘记回复了,谢谢!

    Amber