程序如何添加头文件

小弟初次涉及TI ARM(我选的ARM是LM3S5R31),不知怎么在程序里面加头文件,程序如下:

#include “???????”

//------------------IO的初始化-----------------------------

void GPIO_init(void)

{

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);   //使能GPIOD

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2);     //将PD2设置为输出

}

int main(void)

{

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_3 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);   //将系统时钟设置成66.7MHz,外部晶振16MHz,使用PLL

GPIO_init();   //初始化GPIO

while(1)

GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00);   //将PD2置低,点亮LED

}

请问,如上程序,我应该如何加头文件呢#include"????"

我看MDK423安装路径..\INC\\Luminary文件夹中有头文件:LM3sxxxx.h,我加进去编译说找不到hw_types.h等文件。

请前辈们指点一下。