小弟初次涉及TI ARM(我选的ARM是LM3S5R31),不知怎么在程序里面加头文件,程序如下:
#include “???????”
//------------------IO的初始化-----------------------------
void GPIO_init(void)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); //使能GPIOD
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2); //将PD2设置为输出
}
int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_3 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN); //将系统时钟设置成66.7MHz,外部晶振16MHz,使用PLL
GPIO_init(); //初始化GPIO
while(1)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00); //将PD2置低,点亮LED
}
请问,如上程序,我应该如何加头文件呢#include"????"
我看MDK423安装路径..\INC\\Luminary文件夹中有头文件:LM3sxxxx.h,我加进去编译说找不到hw_types.h等文件。
请前辈们指点一下。