关于仿真器XDS200的使用,使用前需要对仿真器进行配置吗

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC1310

我用的是XDS200仿真器,需要对CC2538进行代码烧写,但是我发现只有XP系统的才能成功安装驱动,请问有win7的驱动吗??目前我用XP的电脑是成功安装驱动了,但是用flash-programmer-2-1.6.0不能识别芯片,请问这个仿真器的JTAG跟CC2538的引脚该怎么连接??还有我之前用的是XDS100V3,用之前是需要对仿真器进行配置的,不知道XDS200需不需要进行配置,如果需要,用什么软件配置??

  • ccs4以上会自带ti以及其他一些厂商的仿真器驱动,包括xds200。

    需要配置,配置同xds100V3。

  • 我配置XDS100V3用的是FT_Prog这个软件,但是识别不到XDS200,我应该用什么软件来对XDS200进行配置呢??

  • 仿真器是好的就不用烧录固件了,我说的配置是ccs中配置一下目标板

  • 好吧 ,仿真器是新买的,应该没问题,我要连接cc2538,需要连接哪几个引脚呢?我之前XDS100V3用的是TMS,GND,TCK,还有个3.3V是自己跳线过来的,但这样连线在XDS200上不能用,求教如何识别CC2538芯片

  • TDI,TDO呢?

    至少得要这五个信号吧,这样才能有数据通讯。

    另外TREST用来复位芯片,RTCK可以使用TCK的信号回路,TVref使用3.3v可以,这只用于检查目标板电源。

    只有EMU0和EMU1不用接,一般用不到。

  • 刚刚没注意200的还有6脚KEY信号,xds100就没有这个信号,这个也可以不用管

  • 恩 ,我没接6脚,目前我只接了3.3V,GND,TCK,还有TMS,TDI和TDO都没接出来,但是这边还是不能识别到cc2538,软件界面显示unknowdevice,现在我在考虑是不是需要对仿真器进行配置才可以使用呢??

  • 你好,你的这个问题解决了吗?我要连cc1310,但是遇到了同样的问题,我的也是2线得接法/

  • Jafar_Xu 说:

    恩 ,我没接6脚,目前我只接了3.3V,GND,TCK,还有TMS,TDI和TDO都没接出来,但是这边还是不能识别到cc2538,软件界面显示unknowdevice,现在我在考虑是不是需要对仿真器进行配置才可以使用呢??

    你好,你的问题解决了吗?能不能传授一下经验

  • 没有呢 ,之前买了两个都不能用,后来重新使用XDS100V3了