刚刚没注意200的还有6脚KEY信号,xds100就没有这个信号,这个也可以不用管
恩 ,我没接6脚,目前我只接了3.3V,GND,TCK,还有TMS,TDI和TDO都没接出来,但是这边还是不能识别到cc2538,软件界面显示unknowdevice,现在我在考虑是不是需要对仿真器进行配置才可以使用呢??
Jafar_Xu 说:恩 ,我没接6脚,目前我只接了3.3V,GND,TCK,还有TMS,TDI和TDO都没接出来,但是这边还是不能识别到cc2538,软件界面显示unknowdevice,现在我在考虑是不是需要对仿真器进行配置才可以使用呢??
你好,你的问题解决了吗?能不能传授一下经验