您好!我现在使用的是DCA1000EVM+IWR1843BOOST采集数据。前几天使用都没有什么问题一切正常,现在setupDCA1000那里突然出现了问题,点击connect之后无法加载出FPGA的version(之前是2.8),显示为0.0.0.0,并且output栏没有任何报错,如下。网络配置那里也是连接的状态,显示未知网络(以前正常工作时也是如此)。请问可能是出现了什么问题呢…
您好!我现在使用的是DCA1000EVM+IWR1843BOOST采集数据。前几天使用都没有什么问题一切正常,现在setupDCA1000那里突然出现了问题,点击connect之后无法加载出FPGA的version(之前是2.8),显示为0.0.0.0,并且output栏没有任何报错,如下。网络配置那里也是连接的状态,显示未知网络(以前正常工作时也是如此)。请问可能是出现了什么问题呢…
能不能不通过DCA1000直接串口连接采集1843的原始数据。
你好,
是的,点击Format SFLASH。