• mmwave Demo Visualizer分析.dat数据中的range profile

    TI工程师您好

    我最近在按照教程使用mmwave Demo Visualizer分析数据,但是分析range profile的内容时出现了问题。

    sdk中的文档说:“In XWR16xx the points represent the sum of log2 magnitudes of received antennas, expressed in Q8 format.”

    但是我不明白其中的Q8 format是什么意思,如何把这个数据解析成二维的点,然后画出来range…

  • IWR1642发射功率低

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    我按IWR1642BOOST的设计文件做了一个板子,和boost板子做对比发现功率低了很多,请问一下会有那些原因造成这种情况?焊接不良或焊接温度不对会不会导致这种情况的出现?另外国内有没有那个对外开放的测试机构或实验室能够测试这个77G雷达的发射功率的?

  • iwr1642在树莓派上怎么用来测心率呼吸频率?

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    我想用树莓派连接iwr1642boost使用driver vital signs,来借此测量人体心率和呼吸频率。

    之前我已经在pc机上烧录了文件到雷达上,而且用pc上sdk里的gui成功运行了。

    但是当我想在树莓派上安装sdk时安装不了,我估计是因为官方提供的linux版sdk是x86的而不是arm版本,所以安装不了?

    想问问各位有没有什么好的建议,只能自己在树莓派上重新编代码了吗?

    我的树莓派安装的是ubuntu…

  • RE: iwr1642boost数据传输引脚问题

    可以配置成uart口,需要焊上J6: AR_RS232Rx的 r166, AR_RS232Tx的 r169,J6: AR_MSS_LOGGER的R26电阻,断开R128,R129,R136。
  • iwr1642boost数据传输引脚问题

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    您好,请问我可否使用iwr1642boost的AR_RS232TX和AR_RS232RX这两个引脚作为通过uart与外部MCU数据传输的引脚

  • iwr1642boost通信数据出传输

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    请问iwr1642boost与外部mcu通信数据传输,两块开发板是否需要确保供电电压一至

  • RE: iwr1642boost通信

    这个例程里的uart是和PC通信的,需要修改mss_main.c里的uart代码。
  • RE: iwr1642boost通信

    lab0002_short_range_radar,这个例程,请问需要修改吗
  • RE: iwr1642boost通信

    请问您用的是哪个例程?
  • iwr1642boost通信

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

    您好,请问iwr1642通过uart口与外部mcu通信是否需要修改例程代码,如果需要请问需要修改哪部分

  • launchpad例程

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

    请问有没有iwr1642boost与msp-exp430连接通信与数据传输的例程,谢谢

  • iwr1642boost数据

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

    请问iwr1642的demo程序,如果不进行任何修改直接运行,请问雷达产生的数据是仅由与pc连接的uart口传到pc吗?还是其他接口如spi,其他uart也可以获取数据供外部开发板调用

  • iwr1642与launchpad连接

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    请问iwr1642boost毫米波雷达与launchpad之间通信和数据传输有没有例程供参考

  • iwr1642数据读取

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

    请问不使用DCA1000板子,只用launchpad或者其他外部MCU是否可以读取正在工作的iwr1642boost的雷达实时数据

  • RE: iwr1642采集数据

    IWR1642boost板子通过J5,J6接头和launchpad板卡相接,请参考下面boost user guide。
    2.5 Connecting the BoosterPack to the LaunchPad or the MMWAVE-DEVPACK
    www.ti.com.cn/.../swru521c.pdf
  • RE: IWR1642BOOST,如何使用CANFD接收数据?

    之前在做测试例程的时候并没有更改MCANMode,稍后会进行尝试
  • RE: IWR1642BOOST,如何使用CANFD接收数据?

    你好,

    CANFD驱动测试例程里,数据接收是在MCANAppCallback回调函数里实现的。测试例程里有可以使用两个EVM,一个EVM发送CANFD信号,一个接收的用例(mcanEVM_EVMTest)。你需要通过修改MCANMode的值来决定代码是发送还是接收。
  • RE: IWR1642BOOST,如何使用CANFD接收数据?

    就是参考的这个,不过是参考的是SDK2.0.0.4中的。
    我看历程中CANFD接收都是只创建了接收对象rxMsgObjHandle = CANFD_createMsgObject (canHandle, &rxMsgObjectParams, &errCode);
    后续并没有使用CANFD_getData 这个函数,所以不太明白CANFD接收数据的使用方法。
    test中的MCAN Internal loopback test 和MCAN External loopback test都是成功的…
  • RE: IWR1642BOOST,如何使用CANFD接收数据?

    你好,

    你有参考过CANFD驱动的例程么?
    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\drivers\canfd\test\xwr16xx
  • IWR1642BOOST,如何使用CANFD接收数据?

    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    CANFD已经初始化并配置完成,编译并没有出错,程序加载到雷达后运行后出错。

    console显示:

    ti.sysbios.gates.GateMutex: line 99: assertion failure: A_badContext: bad calling context. See GateMutex API doc for details.
    xdc.runtime.Error.raise: terminating…

1 2 3 4 5 »