我们没有基于IWR1843检测多个人生命体征的demo。请参考下面的基于IWR6843生命体征检测。
www.ti.com.cn/.../zhcaa51.pdf
我们没有基于IWR1843检测多个人生命体征的demo。请参考下面的基于IWR6843生命体征检测。
www.ti.com.cn/.../zhcaa51.pdf
问:如何从毫米波传感器 (xWR1243/xWR1443/xWR1642 /AWR1843/IWR6843) 捕获原始 ADC 数据?
答:毫米波传感器可以通过 LVDS/CSI-2 接口(HSI:高速接口)向外发送原始 ADC 数据。
在所有器件型号中,只有 AWR1243 具有用于实际生产的 CSI-2 和仅用于调试的 LVDS。所有其他器件型号都具有 LVDS…
最近购买了IWR6843和mmwaveboost,但在路上的时间太长了,想知道能不能通过CCS进行labs里68xx_3D_people_counting例程的仿真模拟?对代码进行打点调试之类的。
有没有相关操作手册呢?
谢谢!
使用iwr6843 的high_accuracy_demo,发现最大测量到22m就变成零点几米,我需要如何配置才能测量的更远
好的好的谢谢您啦!
好的谢谢您!只需要购买ods吗,boost需要重新购买吗
Thanks,如果帧和帧之间位置一样,就无需每帧之间重新同步了。
不过,帧和帧之间的位置是不一样的,不过我修改了代码已经可以对数据进行接收了,没问题。
Best wish!
您好,
question:对于TI的LVDS,帧时钟和bit时钟的对应关系是否是连续的?
ex:在帧时钟为低的时候,bitclk是否为8的整数倍。因为在测试中发现,前一帧和后一帧的帧时钟高电平对应的bit不一样。
我们使用IWR6843+FPGA进行LVDS的数据接收。
LVDS的配置为:不传数据fclk为低,传数据fclk翻转;bitclk一直翻转,free running。
但在FPGA接收中调试发现:
本帧接收和下帧接收的位置不匹配…
好的!谢谢您,另外我想问一下如果购买2.0的ods我之前1.0的boost还能用吗,还是要重新购买,方便的话可以提供一下2.0的购买链接吗
我在Ti的网站看到用IWR6843进行人员计数的方案,打算购买一块IWR6843-ODS的评估板测试一下。现在有些问题,想请教一下
1. IWR6843-ODS是用于顶装的方案,这种方案可不可以检测出两人或三人并排行进的场景?
2.在监测的区域内,有排队等待的情形,能不能检测出人员数量?
3. 除了统计检测区域内的人数外,可不可以统计进出该区域的人数?
谢谢
user6408303 说:硬件加速器的傅里叶变换,能连续用两次吗?
ADC data->HWA->memory->HWA->Memory
两次处理是可以的,但是每次处理必须要输出到memory。HWA的buffer大小有限。如果这样做,ADC buffer要设置为isolation mode,不能直接把数据给HWA,需要EDMA来搬移。