目前想实现industrial toolbox 4.7.0中的 68xx ISK - Sense and Direct HVAC Control 实验,但不知道红框中的
Device | IWR6843 Long Range Antenna Board, and optionally, Industrial mmWave Carrier Board. |
是什么型号开发板,请告知型号采购。谢谢
目前想实现industrial toolbox 4.7.0中的 68xx ISK - Sense and Direct HVAC Control 实验,但不知道红框中的
Device | IWR6843 Long Range Antenna Board, and optionally, Industrial mmWave Carrier Board. |
是什么型号开发板,请告知型号采购。谢谢
有尝试换个串口换台电脑?在点击load image之前,按一下RST复位键。
如果还是不行,建议关掉uniflash,拔掉usb重插一下,再试试。
你好, 我用UniFlash load image时,会出现错误, 用FormatSFlash 时不会有问题,目前计算机里的系统串口设定也颢示正常. 讯息如下:
你好!
文档里主要介绍的是芯片的一些功耗,比如一发二收,一发四收,如果是三发四收,功耗是多少呢?
IWR6843ISK这个demo板功耗是多少?
我使用的板子是IWR6843ISK和DCA1000EVM。将硬件连接完毕后,我按照教程设置DCA1000的静态IP为192.168.33.30,子网掩码为255.255.255.0,设置完成后电脑接受不到数据,网络状态如下图,请问这是什么原因呢?
现在我已经可以用DCA1000和IWR6843ISK和AWR1843来采集数据,采集的原始adc_data.bin文件直接处理的话,成像上有时候会准确,有时候偏差很大,所以想问一下这两款开发板怎么做数据校准,是否有参考的技术文档,谢谢
DCA1000EVM+IWR6843ISK连接电脑的步骤,在Radar Studio V1.7.4.0软件上,RS232 connectivity status显示未连接
亲爱的TI工程师,你好。
我想要用IWR6843 ISK这块板子采集ADC原始数据,请问是要使用DCA1000 EVM吗?我阅读了DCA1000EVM Data Capture Card User's Guide,里面只提到了可以采集xWR1xxx系列的数据,因此想要请教确认一下。
还有,请问如何设置分两路采集I/Q数据,我目前还没能找到相关资料。
此外,如果TI有解释I/Q数据分开发送…