请说明下具体做什么算法的,有多复杂。
请说明下具体做什么算法的,有多复杂。
当然了,目前TI的M4里面都没有集成Ethernet的。参考其成本考虑外扩。
而且集成PHY的芯片在PCB布线的时候还要考虑干扰什么的
兄弟,你还没明白Stephen的意思,EPI可以完全用软件模拟,软件模拟完全正确之后再使用硬件方式来实现。
确认丢byte的问题在软件模拟的情况下不会发生。
ARM主要是做控制的,但我一直没找到合适的集成EMAC+PHY,ADC,USB外设的DSP,OMAP单价太高,不太适合成本敏感型,或者能帮推荐吗?
简介:TI Stellaris系列Cortex-M3/Cortex-M4F系列MCU的方便强大,StellarisWare软件库提供的快速软件开发解决方案功丌可没。作为TI StellarisWare软件包的一部分,StellarisWare图形库(Grlib)提供了一套比较完整的MCU图形显示方案,既可以迚行基础的图形、文字绘制,也可以轻松实现PC机上常见的,基于消息的控件(Widget)。伴随着Stellaris LM4F系列的推出,StellarisWare图形库也会迚一步升级,支持汉字字库…
开发板是LM4F120 LaunchPad
PC操作系统是WIN8 64位的操作系统
根据workbook上的操作步骤,在http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers上下载了ICDI驱动
板子连上PC,启动后再PC上的设备管理器可以看到三个带黄色感叹号的 In-circuit Debug Interface 接口
根据安装步骤,手动搜索本地驱动目录,之后显示“windows已找到设备的驱动程序软件,但在试图安装它时遇到错误”
…邀请函
尊敬的先生/小姐:
由德州仪器(TI)授权代理商--世平集团和深圳市捷恩斯威科技有限公司联合举办的"TI Cortex-M4产品技术研讨会"即将隆重举行,我们将现场为您展示TI最新推出的Stellaris M4F MCU的产品特性,手把手教您快速玩转Cortex-M4,让您亲手体验新一代MCU带来的便利。活动基本信息如下,欢迎您届时光临!
活动名称: TI Cortex-M4产品技术研讨会
活动日期: 2011 年12 月 28 日 (周三) 9:00 ~ 18:…
对,你需要对设计进行权衡,必要时IO口需要加入驱动电路,以降低电流消耗。
我的意思是,为什么错误提示这么短?是不是我配置编译器啥的有问题,因为遇到其他变异错误错误提示也是这么短,跟被截断了一样。
实际编程中,遇到一个问题:
stellaris芯片提供了FLASH保护的一个级别--只执行保护,但是如果某一个放置程序的扇区被设置了只执行保护,那么放置在该扇区的程序是不可能跑得起来的,因为很多变量也是放在这个扇区的,程序运行的时候会用到这些变量,那如果这些变量无法被读出,程序当然就跑不起来了。
那问题就来了,这个只执行保护到底有什么意义呢?我的理解是让某个扇区只能运行而不能被读取,难道只执行保护不是这个意思吗?还是用法不对?
100mA指IO口的拉电流 + 外设,不包括内核本身(不同系统频率功耗不同)。
您说的100ma是指IO口的输出 灌电流等还是包括时钟、电源、外围等所有的电流。
1.前言
TI Stellaris系列M3/M4之所以强大,StellarisWare软件库提供的快速软件开发解决方案功不可没。作为TI StellarisWare库的一部分,StellarisWare图形库提供了一套比较完整的MCU图形显示方案,即可以进行图形、文字的绘制,也可以轻松实现在PC机上常见的基于事件响应的控件。伴随着Stellaris LM4F系列的推出,StellarisWare图形库也将进一步升级,内置汉字字库(期待)。
不过由于Stellaris图形库没有相关的中文文档,有时候会让大家觉得入门非常困难…
为了降低系统功耗,拟让系统处于深度睡眠状态,通过定时器定时唤醒,事务处理完毕后重新进入深度睡眠状态。
拟用方案是:配置定时器Timer1和定时器Timer2,使能定时器Timer1在深度睡眠状态下工作。事务处理放在Timer1中断处理函数中进行,处理完毕后使能Timer2,在Timer2定时器中断处理函数中进入深度睡眠状态。当Timer1定时器重新进入中断,唤醒MCU处理事务。
MCU: LM3S608,
开发平台IAR…
请问哪位有“uartstdio.h”的用户手册?
我在“StellarisWare\utils\”目录下找到这个文件,但没有找到对应的用户手册。
Texas Instruments在Stellaris LM4F上提供了更多更强大的定时器(Timer)模块,除了传统的32/16-bit定时器,更增加了64/32-bit定时器。这些定时器均支持定时器(Timer)模式、捕捉(Capture)模式以及PWM模式。本文主要介绍Timer和Capture模式的用法。
作者:Richard Ma
前提
1.DSP TMS320 F28335 芯片 运行 官方代码 AtoBXmit 以及Back2Back可以运行 TA置位
2.ARM335x 内核已经集成can模块,可以通过candump cansend 实现ARM335x 间的收发
问题:
DSP 与 ARM335x相互连接 运行 AtoBXmit 或Back2Back 发现 TA都无法置位,只发送一条报文等待TA置位以表明发送成功,发现DSP会不断发送报文…
楼主新人小白一个,电脑是Ubuntu16.04,开发板CC1310DK连电脑USB口后无法识别详细信息,串口也没办法识别,具体如下如所示(红线部分是CC1310DK,黄线是TI的T-mote节点),我把CC1310EMK换成CC2538EMK结果也是无法识别,求大神指导!
PS:楼主下载了USB转串口驱动,也用minicom设置过了,还是不行...
你可以考虑使用Cortex-M4系列的MCU,它内部集成了FPU,框图如下:
看TI对其M4的描述:
The new Cortex-M4 expands the instruction offering of the Cortex-M3 by adding digital signal processing
(DSP) extensions and single instruction, multiple data (SIMD) instructions. The Stellaris LM4F…
请确认一下。stellaris 最新图形库支持中文显示了吗?最新版本是多少?
谢谢!