• 传统的电池电量测量技术主要是基于电压和库仑计数算法开发的,在测量性能方面局限性很明显。由于成本低且实现简单,基于电压的测量方法广泛用于手机等手持设备,但使用一段时间后电池阻抗会发生变化,影响该方法的测量精度。

  • 通过学习培训知识,获悉TI 的创新型阻抗跟踪技术可精确监测阻抗改变或由电池老化、温度以及循环模式造成的电阻,从而准确预计双节、三节和四节电池组的运行时间,该技术能够从静态电压中明确得出准确的“起始和终止位置”,并从相应的容量差中得出总容量,从而消除了完全充电与放电的必要,同时阻抗跟踪将确保我们始终能够实时获得准确的电量信息,而不再需要什么数据库。

  • 锂离子电池容量的下降是电池运行时间缩短的主要原因,这种误解普遍存在。实际上,电池阻抗持续增加(而不是电池容量下降)是导致电池运行时间缩短、系统提前关机的关键因素。在电池充放电100个周期左右的时间内,电池容量仅下降5%,而电池的DC阻抗升高比例却达到一倍或两倍因子级别。老化电池阻抗提高的直接结果是负载电流引起的内部压降增大。结果,老化电池达到系统最小工作电压(或称为终止电压)的时间要远远早于新电池。

  • 对于电池的容量计算还有一个比较大的影响因数就是电池的使用年限,使用的时间越长,阻抗就会越大,比如说 100次之后电池的阻抗就会增加了 1 倍,按照这个规律继续上去误差会越来越大,阻抗的误差对容量造成的误差也相应的越来越大,所以基于电压测量的电量计算技术只能够用于那些要求不高的场

    合,它的误差比较大。

  • 新电池和旧电池在阻抗上是会存在偏差的,这个是阻抗的偏差,就是说我们通常来讲,使用的阻抗对

    电量计量影响比较大的哪个阻抗指的是在低频状态下的阻抗,对容量计算精确

    度的影响的几个因数,是温度、容量百分比和老化程度,这些会给容量的计算造成影响,这

    个影响是指用电压来监测电量的方法的影响。这几个方面的影响都是比较大的。