• 对于电量监测的参数,主要功能是哪些呢?电量监测计首先要完成系统和电池之间的通讯,系统

    要知道电池有多少电量,需要跟电量计之间的总线通讯,首先要实测的模拟量信

    息,比如说电池的电压、电池的充放电电流,还有电池的温度。这些基本的模拟量信息作为

    一个电量计来讲,它更重要的还要提供电池的容量信息。

  • 针对电池的充放电,一般都会有一个整体的解决方案,在这个电量信息得知的情况下,来决定现在有多少时间到电池完全放完,有些用户要做某些事情的时候可以提示用户现在电量是否足够,这是一个传统的解决方案,就是说把电量计放在电池包里面的解决方案,TI 在这方面就有一个完整的解决方案。

  • 电池的充放电是非常重要的,所以对于电量的监控就显得更加重要了,一般会用到电池监控芯片进行电量的监控,电量监测的芯片一般来讲是放在电池包里面的,芯片里面包含了控制 MOS 管的保护器,这个保护器是在电池过充或者过放的时候动作切换 MOS 对电池芯进行保护,一般电池包里面还会放一个热敏电阻,用来监测电池包的温度。

  • 书刊写的比较实用,首先解了电池的相关指标与化学成份,并对电池电量监测技术进行与传统进行比较,在对电池监测分别对基于电压的电量监测计与基于库仑计数的电量监测进行优劣势的对比,如基于电压的无需完全是放电就能进行学习,自由放电无需矫正,小负载电流非常准确,但内部阻的原因,准确度欠佳等; 而基于为库伦计数的电量监测其优势是不受电压电量失真影响,准确度由电流积分硬件确定,监测误差3~10%,但需学习周期更新Qmax,自放电需建模不准确,容量随老化下降等比较. 在电池管理TI也有其产品,如BQ3060及BQ2084等,在电池监测技术(即阻抗追踪技术)TI也有它的其独特优势,包含了其应用中的温度可变性及热模拟针对发热的自行调节,对负载变化将跟踪高负载尖峰引起的电压降,其次对电池老化的可用容量进行调节能力及相应的灵活等系统优势。之前有通过视频了解有关TI电池电量监测的一些基础知识,再次通过编辑整理的电子书刊让大家学习,在此感谢!!!

  • 对于电池容量的几个概念的理解,首先Qmax是指的电池的化学容量,这个容量的值是和负载没有关系的。它是指在极小的负载电流情况下,电池能够放出了的容量。

    还有一个概念就是电池的使用时间的长短会影响到电池的阻抗和容量。老化对阻抗的影响比较明显,100 个周期之后阻抗会增加 1 倍。