• 业界首款采用 WCSP 封装并支持集成型高侧 NFET 保护功能的单体电池电量监测计;

    业界最长的电池使用寿命:Impedance Track 算法可准确报告剩余电池容量、健康状态、充电状态以及电池电压;

    简化的布局:高侧传感电阻器不仅允许使用通用接地层,还可消除失调与噪声,从而节省成本与板级空间;

    保护功能:提供高精度故障检测及关断电路,可提高全电池电压使用以及无误跳变充电范围等安全裕度;

    认证技术:集成型 SHA-1 安全加密与电池 ID 特性可防止系统使用可能出现的假冒电池组

  • 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款采用 1.9 毫米 × 2.7 毫米 × 0.6 毫米 15 焊球芯片级封装、具有集成型保护功能的电池电量监测计,它可准确监控和保护空间有限的设计中使用的单体锂离子电池。该 bq27741电池组侧电池电量监测计采用 TI 专有 Impedance Track监控算法,可延长消费类、便携式工业与医疗设备的电池使用寿命。

  • 阻抗跟踪(IT)技术非常独特,比现有解决方案更为精确,原因是该技术具有的自学习机制能解决导致电池阻抗及空载条件下化学全容量(QMAX)发生变化的老化问题。阻抗跟踪技术使用动态模拟算法学习并跟踪电池特性,即在电池实际使用过程中,先测量阻抗及容量值,然后跟踪其变化。使用该算法则无需定期进行完整周期容量校正。

  • 负载情况及温度的变化会使电池可用容量最多减少50%。大多数终端用户在使用未装配真正电量监测计的便携式设备时,都经历过电池耗尽引起突然关机的情况。另一方面,库仑计数法采取的是另一种方法:通过不间断地进行库仑积分,计算出消耗的电荷量及充电状态(SOC),而全部容量是已知的,因此,可以得到剩余容量值。这种方法的缺点是难以精确量化(model)自放电电量,而且,由于该方法不进行周期性地完整周期校正,导致测量误差随着时间的推移越来越大。这些算法都没有解决电池阻抗的变化问题。为了防止突然关机,设计人员必须提前终止系统运行、保留更多能量,这导致大量电能被浪费

  • 电池的性能是很复杂的,不同类型的电池特性亦相差很大。 电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能。