• 电池的容量可能是会发生变化的,比如说有的人在电池的实际使用过程中在放电的情况下,会发现电池的容量由少变多,这样就有点超出我们的理解范围了,实际这里可以解释一下,这种情况是由于放电电流的变化造成的,当我们看到电池容量由少变多的情况,这个通常是由于放电电流突然变小造成的,因为在不同的电流下电池可以放出的容量是不一样的,当放电电流变小的时候,它可以放出的容量是可以增加的。所以这种现象也是一种正常的现象。

  • 还有一个概念就是电池的直流阻抗,它是随着频率的降低单调的线性增加的,但是

    交流阻抗它有一个变化的趋势,一开始是小,后续慢慢的变大,然后又变小,最后又变大,

    这是由于电池内部存在电容和电感这些因数综合影响造成的。直流阻抗和交流阻抗还是不一样的,因为直流阻抗是单调的增加的,随着频率的降低,直流阻抗是越来越大的。

  • 其实电池的阻抗受影响比较大的有温度和容量百分比,也可以用刚才所说的放电深度来表示,也就是 DOD 来表示。从理论上来说,放电百分比越大、放电深度越大,那么电池的内阻就越大,同样的容量百分比下,温度越低,电池的内阻也相应的越大。这是一个基本的概念。

  • SOC指的是电容的百分比,其实就算指的电池的容量还剩下总容量的多少,如果这个电池的容量是满充的状态,那么SOC就表示是1,如果这个电容的电已经放完了,那么这个电池的SOC就是0,这样说大家应该很好理解了吧!还有一个概念就是DOD的名字,它和SOC其实是一个意思!

  • 电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,它包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值。电池的内阻是一个非常难控制的变量,也是一个非常重要的量,基于这个量,TI推出了新的阻抗追踪技术,并推出了多款性价比高的产品。