• 剩余容量是指当前状态放到 EDV 的电池容量, EDV 也就是终止放电电压。电池的剩余容量是与放电速率有关的,不同的电流下面电池的剩余容量是不一样的。有的用户在电池的实际使用过程中在放电的情况下,会发现电池的容量由少变多,他感到不可

    理解,实际这里可以解释一下,这种情况是由于放电电流的变化造成的,当我们看到电池容量由少变多的情况,这个通常是由于放电电流突然变小造成的,因为在不同的电流下电池可以放出的容量是不一样的,当放电电流变小的时候,它可以放出的容量是可以增加的。

  • 这个电子书将的很不错!在设计一个电池供电系统中,选用一个具有阻抗跟踪技术的电量计算芯片非常重要,它可以比较准确的计算出电池容量不需要额外留出更多的电池余量,在降低电池成本的同时,可以很好地避免由于电量检测不准而带来的巨大损失。

  • 电池的内阻除了和温度、容量百分比有关,另外一个影响比较大的因数就是电池的使用年限,也就是电池的老化程度。一般电池在 100 次重放电之后,化学容量会减少 3~5%,这个容量减少还不是很显著,但是它的阻抗变化就比较显著了,在 100 次充放电之后阻抗可以增加几乎 1 倍。

  • 电池的阻抗受影响比较大的有温度和容量百分比,也可以用刚才所说的放电深度来表示,也就是 DOD 来表示。从这张曲线我们可以看出一些基本的趋势,从图中可以看出放电百分比越大、放电深度越大,那么电池的内阻就越大,因为这条曲线上纵坐标指的是电池内阻,它的单位是欧姆;横坐标指的是放电百分比,也就是 DOD。

  • 目前人们主要使用两种电池电量检测方法:一种方法以电流积分为基础;而另一种则以电压测量为基础。电压测量方法是基于电池电源和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有再不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时,电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。