• 我们在了解关于电池电量监测的 TI 的很多文档的时候,当中会碰到 DOD 这个概念,DOD 实际上和 SOC 是一个相对的概念,这是今天我刚刚从这本电子书上看到的,它们表示的实际上是同一个意思,就是电池里面剩余的电量是多少,或者说这个电池从满充状态是已经放了多少电了,是表示这种程度的。这样的解释让我很长时间来的一个一伙得到了解决。

  • 电池维护实际上在物理意义上属于电池记忆清除,和你彻底放电然后充电饱和,反复几次的效果一样,是一样的原理。这样做对电池的使用有不可恢复的损害,一般少用为好,一般对电池保护较好的一年的损耗在10%以内,两年内在20%以内,如果你的电池损耗超过20%,可以说开始影响,或者说是明显感觉到电池使用时间缩短,那么你可以使用一次电池维护!

  • 从书中了解到电池是在生产当中很难把它的内阻的偏差控制得小的一个变量,电池的内阻是一个非常难控制的变量,也是非常重要的一个变量,即使同一批电池之间的偏差控制得比较好的大概可以控制在 10~15%左右,不同电池的制造商生产的电池内阻的偏差往往会更大。

  • 通过对这本电子书的学习,我了解到电池的阻抗实际是受很多因数影响的,受到环境温度、电池的容量百分百、电池的老化程度的影响。它是这些变量中一个非常复杂的函数。现在要得到这个函数的具体表达式是非常困难的,所以实际经常用实测的方法来得到阻抗,也就是用差分表的方法来得到阻抗。那么这个电池的内阻通常在 100 次充放电之后会增加 1 倍,这是一个经验值。

  • 电池的化学容量是在电流很小的时候测得的容量,它更多的是由电池本身的特性决定的。那实际在电池的使用过程中,这么多容量不是都能够放得出来的,在实际的使用过程中,由于有一定的放电电流,所以放电曲线会比开路电压曲线低,那么放电的时候会更早的达到放电终止电压,也就是更早的达到 EDV,所以 Quse一般是小于 Qmax。