• 电池电压跟剩余电量存在某种已知关系,所以根据电池的容量及用途,再测量电阻两端电压,看此时电池在带负荷时电压较空载时下降程度,就可以判断电池的电量;不过前提条件是不施加任何负载的情况下,加负载后,电池电压会因为内部阻抗引起压降失真,并随随时间的推移以不同速率逐渐降低,并且在去除负载后逐渐身高。因此如果施加负载的话,会影响干电池电量的检测结果。

  • 无线接入账户管理、数据处理及医疗监控等许多移动应用对剩余电池容量测量精度的要求很高,以避免因电池耗尽造成突然关机。然而,保证在电池整个生命周期、过温状态或使用负载时的剩余电能的测量精度很困难,终端用户,甚至一些系统设计师都低估了这一点。主要原因是电池可用电能与其放电速度、工作温度、老化程度及自放电特性具有函数关系。开发一种算法来精确定义电池自放电特性及老化程度对电池容量的影响几乎是无法实现的。再者,传统的电池电量监测计要求对电池完全充电和完全放电以更新电池容量,这在现实应用中很少发生,因而造成了更大的测量误差。所以,在电池运行周期内很难精确预测电池剩余容量及工作时间。

  • 电源管理系统面对的最大难题是如何延长电池的运行时间。除了寻找能量密度更高的新式电源外,系统设计师也在寻找尽可能高效地利用电池电能的方法。他们大多将注意力集中在提高DC/DC转换效率上,由此延长电池运行时间,而往往忽略了与电源转换效率及电池容量同等重要的电池电量监测计精确度的问题。如果电池电量监测计的误差范围是±10%,则为了防止丢失关键数据,系统只能利用90%的电池电能。这相当于损失了10%的电池容量或电池运行时间。

  • 电池电量监测  :电池的容量需要根据温度、放电速

    率、电池的老化程度进行调整 ,从培训中才知道,以容量来测量是有问题的,在低温或者大电流的

    情况下,或者在电池非常老化的情况下结果不是很准确。

    电量监测计,是什么,有什么功能,培训中给出啊。完成电池与用户之间的通信,测量电池电压,充电或放电电流,温度;提供电池运行时间和剩余容量 ,电池健康状况信息,总体电池电源管理。其实通过自己的手机上的电源显示,能深刻了解。

  • 电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)。

    TI的阻抗追踪算法利用电池的电压、电流和阻抗测量结果,来精确地计算电池组的剩余电池容量及运行时间。最精确的电池电量监测要求正确选择电池的具体化学性质。