• 为了提高电池的使用率及全面掌握电池的状态,需要实时监测电池的电池电压、剩余电量、估计供电时间、温度等诸多信号,根据该类决定控制策略,从而提高系统运行可靠性。通常,在电池放电过程中,电池电压与剩余电量、工作时间之间并不是线性关系,所以不能简单地采用电压采样、函数计算剩余电量。针对该要求,设计了一种基于芯片的锂电池监测及保护电路,同时配合主控制器(MCU)完成对锂电池的可靠管理及有效保护,实际使用及测试表明该设计合理可行。

  • 随着手机、数码相机、音频视频播放器等便携式电子设备的迅猛发展,其工作及待机时间逐渐成为限制其发展的一项瓶颈技术。延长设备工作时间一般从两方面入手:提高电池容量及效率;加强电池用电量管理。目前便携式电子设备大都使用的是可充电锂电池。锂电池是指以锂为负极材料的化学电池的总称,包括锂离子电池、锂聚合物电池等。该类电池无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长,具有较高的能量/质量比和能量/体积比。同时该类电池不足在于在充电及使用过程中要求比较苛刻,充电过流、过压以及放电短路、过热等情况都会严重影响电池的寿命及性能,需要在使用过程采用用电路进行控制及管理。

  • 阻抗跟踪可依靠动态建模算法得知电池随着老化、温度或使用产生了多少衰减,并关联电池电解槽中阳极/阴极的典型化学属性,而跟电池属于何种品牌无关。事实上,阻抗跟踪允许在同一电池组中混合使用来自不同制造商的电池,这就实现了电源的灵活性与持续性。

  • TI的创新型阻抗跟踪技术可精确监测阻抗改变或由电池老化、温度以及循环模式造成的电阻,从而准确预计双节、三节和四节电池组的运行时间。该技术集成在TI 基于闪存的bq20z8x电量监测计芯片组中,在电池组处于静止状态时,通过在相应的温度下关联电池组的空载电压和充电状态可以分析出准确的电荷状态。

  • TI的阻抗跟踪技术是一种非常精确的算法,用于通过电池使用时间来确定电池SOC。在一些磷酸铁锂电池应用中,利用一段时间的闲置来对电池进行完全放电是不可能的,因此研究一种Qmax更新的浅放电方法是必要的。实现一次浅放电Qmax更新需要考虑的因素和数据闪存编程配置。对这些参数的修改,必须由TI应用人员根据系统配置和要求批准之后才能进行。