• 应用阻抗跟踪电池电量计技术延长电池寿命

    TI的阻抗跟踪电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态(SOC),从而延长电池组使用寿命。然而,更新电池总化学容量 (Qmax)相关信息要求具备某些条件。

  • 由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高,所以锂电池生产要在特殊的环境条件下进行。但是由于锂电池的很多优点,锂电池被广泛的应用在电子仪表、数码和家电产品上。但是,锂电池多数是二次电池,也有一次性电池。少数的二次电池的寿命和安全性比较差。

  • 锂电池的充电

    在各种充电电池里,锂电池的充电属于很简单的了,比镍镉、镍氢电池要简单太多了。锂电池的充电方式是限压横流方式。 充电开始时,应先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,一般选0.05C左右。电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束

  • 锂电池的寿命

    锂电池每一个“充电——放电”过程,称为一个充电循环。锂电池从工作开始,每个循环后的容量都会出现轻微下降,这是由电池的电极材料的性质决定的。按照国家标准,当容量下降到额定容量的60%时,即认为电池寿命结束。通常锂电池寿命不小于500次循环,就是指500次充电循环后,容量不小于额定容量的60%。

  • 提高锂电池寿命的方法

    一般的充放电循环,是“充满——放空”。这样对电极材料来说负荷比较大。每次充电不要完全充满,放电不要完全放空,可以大大延长寿命。一般来说,5至10个浅放电周期等于1个满放电周期。另外,降低充电电压,也可以延长电池寿命。其实,不要把电池看得太娇贵,锂电池的自然衰减还是很明显的,一块新电池,存放时间长了,容量一样下降。充满电存放的话,下降的更厉害。有测试说,如果把充放电过程控制在80%的容量,循环寿命可超过2000次。