Other Parts Discussed in Thread: THS7001, TPS5430, TMS320F28335, LM3S8962, ADS1118, PCM3070, DIR9001, DCV010512D, LM5101B, TPS54331, OP07, ADS58C28, VCA810, ADS1298, ADS1198, TPS65130
2012年8月8日,德州仪器在线技术支持社区(deyisupport)迎来了一周岁生日。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS7001, TPS5430, TMS320F28335, LM3S8962, ADS1118, PCM3070, DIR9001, DCV010512D, LM5101B, TPS54331, OP07, ADS58C28, VCA810, ADS1298, ADS1198, TPS65130
2012年8月8日,德州仪器在线技术支持社区(deyisupport)迎来了一周岁生日。
MSP430 LaunchPad 大讲堂
www.deyisupport.com/.../6046.aspx
评论:
这个帖子是我见过关于launchpad最全的资料, 刚拿到launchpad的时候还不知道如何下手,在该贴的指导下,一点点了解launchpad的资源和应用。从最初的时钟,IO口到后来的定时器,AD都可以找到相关资料。另外 TI的CCS和Grace配合使用可以大大简化开发流程,果断舍弃IAR。对于想学习launchpad的亲,强烈推荐此贴。最后,感谢德仪社区提供如此好的平台供大家学习交流。
C6455程序固化
www.deyisupport.com/.../9230.aspx
评论:
之前一直使用过C6455,也经常会用到程序固化,但是用的都是别人开发好的工具,只要将生成的.out文件转换一下便可以烧写进FLASH,其中的原理并不是很清楚。而且之前一直觉得这个烧写工具好像还是要收费的。看了这个帖子的讨论之后,Shine Zhang给出了很多的建议,在他建议的基础上跟进之后,学到了很多东西,其实烧写这个东西也不是那么复杂,最简单的可以用那些提供的免费的来做,我也在6455上试成功了。下一步可以深入一下,按照自己的需求(使用网口)写一个烧写的工具,我想应该不难。
1.DSP2812 CAP疑问
www.deyisupport.com/.../11810.aspx
2.DSP2812进入非法中断
www.deyisupport.com/.../9221.aspx
3.ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,X,Y*1000000)的定时问题
www.deyisupport.com/.../10314.aspx
4.使用2812的CAP4 和EV 定时器4测频问题
www.deyisupport.com/.../11876.aspx
使用TI产品是在2010年,那时碰到问题都要去TI的英文网站,后来发现德仪中文支持论坛deyisupport是在今年的5月份。
后来碰到解决不了的问题都会上来看看业界同仁相近的问题或是提问。由于发过的帖子较多,暂不一一分享经验了,好多帖子后面都有解决答案。仅仅就帖子2给予评价,因为这个帖子给我的帮助最大,当初自己做的2812板子,后来上电能用,但是经常进入非法中断,后来尝试了各种的可能性还是没有解决问题,万般无奈之下,Jones Chen的有一次提醒让我认真检查供电电源,后来发现,确实是内核电压的问题,因为我为了分离数字和模拟电源,在1.8V的输出部分,都串进了10mh的电感,但是这么大的电感有3个欧左右的阻值,形成压降,后来去掉电感用0欧替代就好了,再次谢谢Jones Chen和Forrest。
最后简单给deyisupport提点个人的体会,谈不上建议:
优点:回复问题很及时,这点很好,希望再接再厉。
缺点:访问速度太慢,如果条件允许,希望可以在访问速度上做些优化
谢谢德仪
TMS320F28335+FPGA(Cyclone III系列 EP3C16E144C8N)系统控制板电源解决方案www.deyisupport.com/.../11741.aspx
论坛提供了一个很好的平台,方便了大家设计及学习
通过以上的贴子可以很好的学习如何选用芯片,充分利用好TI提供的网上资源.而且能够从这里等到一些经验丰富的人士的帮助.更能提到最专业的回复和建议.可以为工作学习提供很有力的帮助.
相信论坛会越办越好,通过各种活动也能激发大家互帮互助的行为.
MSP430视频汇总(中文/中文字幕,不断更新中)
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11405.aspx
评论:
这个帖子汇总了MSP430各方面的视频。包括对430新产品及特性的介绍;对MSP430 F5套件的详细讲解与演示:I/O、各种总线及外设(按键、显示、音频等);利尔达MSP430的相关视频。能够帮助新手快速入门,详细了解到MSP430的特点、应用领域和低功耗设计的一些要点,快速掌握MSP430的指令系统、软件开发环境和进行程序设计。开发套件的演示和详解给我更为直观的认知,帮助我掌握接口的设计,应用到实际项目中。
一些建议:汇总的视频可以分一下类或者排一下序,便于初学者进阶学习
LM3S8962 RTC设计
www.deyisupport.com/.../1956.aspx
LM4F232 adc 外部参考电压 咨询
www.deyisupport.com/.../7509.aspx
评论:
关于RTC的设计,ti工程师让我了解了TI的休眠模块的优缺点,以及在设计需要掉电后还能正常工作的rtc电路如何设计。
关于lm4f232 adc外部参考电压问题,让我知道了要看勘误手册的重要性。A1样片中有个Bug,配置外部参考无效的,需要置PB6的AMSEL寄存器。
在此感谢TI工程师迅速有效的回答,帮我们解决了实际应用中遇到的问题,加快了我们项目进展的速度。
这两个问题其实很简单,只是我基础相对较弱,TI工程师无论是对简单的还是复杂的问题,都一一做出解答。以后只要遇到TI问题,第一时间还是会想起Deyisupport。
28035烧录程序问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/286.aspx
项目里要用到串口烧录,之前对此一直模模糊糊的不太懂,。然后通过这个帖子知道了
还可以通过串口烧写。有第三方提供的软件,里面有help说明:http://www.codeskin.com/
找了相关的资料和教程,比自行摸索获得了巨大的进步,目前仍在熟悉该方法的过程中。
【资料共享】TI MSP430 热门资料汇总
www.deyisupport.com/.../1021.aspx
评论:
这个帖子我一直在关注,从2008年接触430单片机开始,因为课题的原因就一直学习和搜集430的相关资源和经验,一段时间一直在网上搜索各种资源,但是苦于没有一个像样的专门网站或论坛来交流心得,后来,来到Deyisupport,里面各位同仁搜集罗列的资源十分丰富,真是学习和交流的海洋,十分喜欢这个环境,祝TI越走越好,祝Deyisupport越来越好!
多层菜单的设计
www.deyisupport.com/.../4272.aspx
评论:这个帖子是我做多级菜单时对我帮组很大的帖子, 刚开始做多级菜单程序时还不知道如何下手,在该贴的指导下,一步步了解了这方面的设计方法和思路。最后在这个帖子的帮组下完成了多级菜单的设计。对于考虑做多级菜单的朋友推荐此贴作为参考。最后,感谢德仪社区提供如此好的平台供大家学习交流。
MSP430常见问题55问
www.deyisupport.com/.../1021.aspx
评论:很早就想学习430单片机,但是一直没能找到很好的资料,直到同学推荐了这篇文章,说对初学者非常有帮助,经过初步的了解和学习对430单片机的中断等功能有了初步的了解,对自己的帮助很大!感谢TI分享这些好东西,以后会经常来学习!
IAR Debug暂停后,跳不出中断
www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11588.aspx
这个暑假留在学校准备电设,老师要求我们用430单片机,然后建议我们用ccs作为编译环境,但我的电脑是win7 64位的,老师给的正版安装包装不上,所以只能用IAR,由于其他同学都用ccs,只有我一个人玩IAR for 430,所以有问题只能上论坛寻找答案,正好这个问题也困扰了我几天,今天终于得到解决了。
IAR Debug暂停后,跳不出中断
www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11588.aspx
这个暑假留在学校准备电设,老师要求我们用430单片机,然后建议我们用ccs作为编译环境,但我的电脑是win7 64位的,老师给的正版安装包装不上,所以只能用IAR,由于其他同学都用ccs,只有我一个人玩IAR for 430,所以有问题只能上论坛寻找答案,正好这个问题也困扰了我几天,几天得到解决。
这个帖子由于网络问题发了两次,请删除一个
电源管理常规工具和软件
https://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/8264.aspx
其实,作为一个初学者,没有太过的硬件经验,做电源往往难做好。一遍遍的调试,十分恼人。
这篇帖子非常好的整理了众多电源的参考设计,十分经典有效,在我们队伍参加的电子设计大赛中帮了我们大忙啊。
十分感谢论坛给我们提供的交流平台!!!
www.deyisupport.com/.../4292.aspx
TI C2000 相关资料整理汇总,把C2000相关文档技术手册整理索引,节省了搜索资料的时间。一些视频教程,给初学者带来很多方便。
呵呵,正好凑今天生日来的。
先祝福德仪生日快乐!
www.deyisupport.com/.../11876.aspx
我测频的时候也遇到了同样的问题,没想到在论坛上找到了相同的问题,貌似楼主都是从网上当的程序,在程序的系统初始化部分,系统时钟配制成了90MHz 所以出现了这样的问题,感谢Forrest的热心解答!感谢德仪一直以来的及时的技术支持,相信德仪,感谢德仪,以后的M4还是一如既往的使用德仪。
Using CCSv5
www.deyisupport.com/.../10963.aspx
评论:
选这个没什么技术含量的帖子,是因为它里面的网址把我引向了wiki.ti.com。
一直在做软件,为了帮助同学开始做一些硬件设计。以往基本上是用atmel的片子,最近才开始注意到430value line,发现其集成了大量片上资源,然后就开始实验,为了能用上grace,开始学ccs,结果因为选错了licencse,竟然装不上,google到了这个帖子,虽然没有直接解决问题,但是把我引向了ti的wiki。不仅搞定了当时的困难,也找到了一本内容丰富,查询方便的手册。所以把这个帖子提出来,一是对那时的纪念,二是希望以后能看到更多的有引用网址的帖子。
F28335仿真时触摸芯片引出退出仿真
www.deyisupport.com/.../11912.aspx
我也在测试自己的板子,不过自己的是2812的两层板,同样出现了这样的问题,本来想提问的,正好看到了这个帖子,看到 Jones Chen的提示,在TRST上添加了2K下拉,EMU0,EMU1换成了10K上拉,问题完美解决,谢谢
我最难忘的是参加M3 DAY 的活动,这个活动组织的非常好,包括 TI的产品宣传,产品应用,老师的手把手教你:软件的安装,程序的编写,使我很快的灵活运用430系列单片机,再次感谢ti的活动。。。。,另外就是经常上deyisupport 网站来取取经,这样能少走弯路,最后祝deyisupport 越做越好!
MSP430 LaunchPad 大讲堂
www.deyisupport.com/.../6046.aspx
我最难忘的是参加M3 DAY 的活动,这个活动组织的非常好,包括 TI的产品宣传,产品应用,老师的手把手教你:软件的安装,程序的编写,使我很快的灵活运用430系列单片机,再次感谢ti的活动。。。。,另外就是经常上deyisupport 网站来取取经,这样能少走弯路,最后祝deyisupport 越做越好!
这个帖子是我见过关于launchpad最全的资料, 在该贴的指导下,一点点了解launchpad的资源和应用。从最初的时钟,IO口到后来的定时器,AD都可以找到相关资料。
www.deyisupport.com/.../1021.aspx
其中的-《 通过引导加载程序进行MSP430 编程 》对我的项目帮助很大,非常感谢资料的分享及时的解决了我产品升级的问题,本来产品要跟新程序,要拆开产品,还要组装回去,耗时耗力增加成本。通过本文档的学习是我节约了很多的问题,非常感谢资料的分享!!
如何在输入电压范围确定的情况下最大的使用AD的分辨率
www.deyisupport.com/.../11018.aspx
评论:
在AD的运用中,如果想最大限度的使用ADC的分辨率,这时可以考虑使用非标称电压基准,使用分标准电压基准时需要采用电阻分压,这时应该注意你所采用的电阻的精度和温度系数,特别是温度系数,不要让分压电阻把基准的优异的温度系数给损失掉。另外经过分压输出的电阻最好采用一电压跟随器跟随一下,以减少AD的输入电阻对基准电压的影响
tms320F28335是经典的数字运算控制器,带有浮点数运算,有多路ad和pwm控制器,是做数字电源的理想选择,如果在配合FPGA将会更大的强大,FPGA主要做一些波形的检测和pwm控制,tms320F28335主要是ad采样,数字运算处理。
TI 电源管理设计资源汇总
www.deyisupport.com/.../1125.aspx
评论:TI电源管理基本可以提供一整套方案,pwm控制器,mosfet,包括一些管理功率因数校正等,性能稳定,价格合适,价格远低于凌力尔特,性能还可以,各种类型的解决方案都有,我目前使用的是TI的TPS41092,应用于工业pwm控制的同步降压整流电源上面。
MSP430 LaunchPad 大讲堂
www.deyisupport.com/.../6046.aspx
前几天申请了一块 launchpad ,开始不知如何下手,连一个开发软件都下载了好多个版本,不知道安装哪一款,后来在这个帖子的帮助下,成功的安装好软件,并顺利调试成功了demo程序,感觉一下子拉近了与launchpad的距离,后来变看datasheet,边借助视频内容然后调试,把gpio,time,ad,等功能慢慢一个一个结清.强烈推荐,刚申请到launchpad的新手看这个帖子,可以少走好多弯路的.
电源管理常规工具和软件
https://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/8264.aspx
其实,作为一个初学者,没有太过的硬件经验,做电源往往难做好。一遍遍的调试,十分恼人。
这篇帖子非常好的整理了众多电源的参考设计,十分经典有效,在我们队伍参加的电子设计大赛中帮了我们大忙啊。
十分感谢论坛给我们提供的交流平台!!!
MSP430 LaunchPad 大讲堂
www.deyisupport.com/.../6046.aspx
评论:我是一名单片机学习爱好者,之前自学了53和arm,早就听说了430单片机的种种优点,但一直苦于找不到合适的学习资料,知道同学推荐了TI上的这篇帖子,对我学习帮助很大,所以非常感谢TI给了我们这样的一个平台!
MSP430 LaunchPad 大讲堂
www.deyisupport.com/.../6046.aspx
评论:
读研时,导师给我选定的课题是基于MSP430的双锥流量计设计。那时还仅仅掌握了51单片机,对430全然没有什么概念。幸好遇到了msp430 LaunchPad大讲堂,让我很快的掌握了msp430单片机的工作原理以及设计方法。MSP430 LaunchPad 大讲堂通过视频的形式形象生动的引导我,从入门到熟练掌握。一路走来,感谢TI的这个很好的平台。。。
音频 miniDSP PCM3070应用
www.deyisupport.com/.../10192.aspx
初次使用TI 音频专用miniDSP,以为会很难,但与官方技术支持接触后,结合仔细认真看芯片使用手册,原来TI的DSP是不需要知道DSP的指令、代码。这一切由TI的免费的PPS软件产生。不用我们去操心。从第一次接触它,到产品调试完成,三周!没错。完全没有用过DSP的工程师,就能独立的完成带有DSP的产品开发。(仅需要TI技术支持的电话和邮件指导)在用PCM3070之前是想都不敢想的。总觉得DSP很难。不是仅仅懂得单片机的工程师玩的。
PCM3070,是个非常棒的音频处理芯片。这些绝不是为了骗礼物而写的。借此机会,我要感谢TI 上海音频软件专家frank-Pa,硬件专家rocky-chen。感谢他们热心的帮助和支持。无论时任何时间,无论是电话还是邮件,一定很快回复,详细,有耐心的解答我的疑问。因为是初次接触DSP,之前也没有学过DSP,完全没有DSP基础,有疑问的时候甚至担心向专家提出的问题太肤浅,太外行被人笑话。结果并不是我想的那样。无论是简单的,还是复杂的,FAE都很有耐心的回答。甚至在调试中出现问题又找不到原因,对他们提问的口气并不是太好,甚至是质问芯片存在质量问题。他们却依然很热心的去对待。让我从内心感谢他们,也让我羞愧。
唯有让产品尽快量产,才是对他们最好的感谢!
最后我想说,PCM3070确实是个好东西,很好用,容易上手。只要会MCU,用过I2C通讯就可以的。它的功能很强大,各种音效,EQ,AGC,DRC,用来做2.0或2.1音频系统是非常不错的选择。
我的系统是DIR9001+PCM3070+TPA3110 组建的2.1 SOUNDBAR。
用 DCV010512D 生成负电压
www.deyisupport.com/.../131.aspx
评论:
去年我刚接手一离职同事项目,项目客户指定使用DCV01XXXXD 双通道转换器,以满足客户主板负压参考信号需求。当时碰到的问题与帖子内容相同,按照 Weilin Chen的回帖快速解决了应用中输出电压-24V,对应结果大约是 -3.3V的问题
LM5101B烧掉
www.deyisupport.com/.../11741.aspx
评论:
我也遇到过类似问题,Johnsin Tao的回答对我帮助很大~
使我知道驱动电路设计时要特别注意芯片的驱动能力~频率和MOS管的Qg决定了芯片操作电流~设计不合理的话~使的操作电流过大~就会造成芯片发热及烧坏~解决方法有使用驱动能力更大的芯片、更换Qg更小的MOS管或降低频率~