This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Deyisupport一周年,感谢有你,感谢有礼!

Other Parts Discussed in Thread: THS7001, TPS5430, TMS320F28335, LM3S8962, ADS1118, PCM3070, DIR9001, DCV010512D, LM5101B, TPS54331, OP07, ADS58C28, VCA810, ADS1298, ADS1198, TPS65130

201288日,德州仪器在线技术支持社区(deyisupport)迎来了一周岁生日。 

在过去的一年里,除了感谢技术工程师的专业支持和业界同仁的无私分享外,我们还要特别感谢您——Deyisupport的注册用户、使用TI产品和支持TI的客户
值此周年之际,我们隆重推出社区感恩回馈活动专帖。8月6日到8月12日活动期间,只要你成为Deyisupport的注册用户、并登陆跟帖,或已注册用户直接登陆跟帖:
 
 
1、晒出帮助你解决或引导你解决问题的帖子。
2、写下你的评论,把解决问题的关键、你的心得分享给业界同仁。
 
即可获得周年庆精美礼品一份:

 
注意事项:
1、每个ID限分享一次,以跟贴的形式。
2、评论字数不低于30字,要详细阐述该帖对你的帮助。
 

 

  • 3843的斜坡补偿以及电流转电压模式?

    www.deyisupport.com/.../3947.aspx

    评论:

    该帖很好的分析了在电流模式控制变换器中需要添加斜坡补偿的原因,并给出了具体实施的方法,还分析了电流模式控制的好处,并图示分析了负载端引起电压波动和输入电压端引起电压波动两种不同情况下加入斜坡补偿和不加斜坡补偿两种不同情况下变换器的工作状态。使新手设计斜坡补偿时有了很好的指导!!!

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    评论:

    这个帖子是我见过关于launchpad最全的资料, 刚拿到launchpad的时候还不知道如何下手,在该贴的指导下,一点点了解launchpad的资源和应用。从最初的时钟,IO口到后来的定时器,AD都可以找到相关资料。另外 TI的CCS和Grace配合使用可以大大简化开发流程,果断舍弃IAR。对于想学习launchpad的亲,强烈推荐此贴。最后,感谢德仪社区提供如此好的平台供大家学习交流。

  • http://www.deyisupport.com/question_answer/f/52/t/10949.aspx

    THS7001自激问题

    这个帖子详细分析了在电路的分析过程中,以及在测量过程中会需要注意的一些问题。例如,从示波器的使用可能引入的误差到电路的缺陷,再到解决的方案以及方针软件的使用面面俱到。我们作为一个设计者,真的要塌下心来从电路的基本去分析,不能流于表面,过分相信参考和别人所谓的经验。

  • 为24位AD转换供电+-5v

    www.deyisupport.com/.../6616.aspx

    评论:

    在 给差分24bitADC供电时,为了保证ADC的精度,减小误差,电源噪声的限制非常重要,该帖中介绍的TPS7A4901 正LDO和TPS7A3001负LDO取代我们用分立元件设计的电源电路,而且在简化了电路的复杂性,系统的无噪声分辨率提高了。

  • MSP430常见问题55问

    www.deyisupport.com/.../232.aspx

    评论:

    第一次使用MSP430单片机,在调试过程中遇到一些串口、中断和时钟等问题,通过查阅该文档,发现里面对这些接口部分均有详细的指导和描述,看后,再进行调试,发现后面就比较容易上手,该贴特别适合初次接触MSP430的朋友。

  • C6455程序固化

    www.deyisupport.com/.../9230.aspx

    评论:

    之前一直使用过C6455,也经常会用到程序固化,但是用的都是别人开发好的工具,只要将生成的.out文件转换一下便可以烧写进FLASH,其中的原理并不是很清楚。而且之前一直觉得这个烧写工具好像还是要收费的。看了这个帖子的讨论之后,Shine Zhang给出了很多的建议,在他建议的基础上跟进之后,学到了很多东西,其实烧写这个东西也不是那么复杂,最简单的可以用那些提供的免费的来做,我也在6455上试成功了。下一步可以深入一下,按照自己的需求(使用网口)写一个烧写的工具,我想应该不难。

  • 放大电路中的直流问题

    www.deyisupport.com/.../10745.aspx

    评论:

     该贴对于解决自己实际中遇到的问题有很大帮助。放大电路中的直流问题经常遇到,尤其多级放大时,前一级的DC offset被后一级放大后会变得相当大,该贴指明了一个方向,储存后反馈回输入端的方法比较麻烦,不过值得一试。回去再查抵消偏移的资料,还需要继续学习!

  • www.deyisupport.com/.../4292.aspx

    TI C2000 相关资料整理汇总,把C2000相关文档技术手册整理索引,极大节省了搜索资料的时间。

    还有一些视频教程,给像我这样的初学者带来很多方便。谢谢!

  • TPS5430输出电压的控制

    www.deyisupport.com/.../8052.aspx

    在用TPS5430做数控电源的时候,刚开始一直不知道如何引入闭环控制,在看了这个帖子后很受启发,帖子里提到的两种解决反馈电压问题的方法都很实用,尝试了两种方法后确定了自己的思路。德仪社区是一个很好的平台,我在这里学到了很多东西,值此一周年,特表感谢。

  • 1.DSP2812 CAP疑问

    www.deyisupport.com/.../11810.aspx

    2.DSP2812进入非法中断

    www.deyisupport.com/.../9221.aspx

    3.ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,X,Y*1000000)的定时问题

    www.deyisupport.com/.../10314.aspx

    4.使用2812的CAP4 和EV 定时器4测频问题

    www.deyisupport.com/.../11876.aspx

    使用TI产品是在2010年,那时碰到问题都要去TI的英文网站,后来发现德仪中文支持论坛deyisupport是在今年的5月份。

    后来碰到解决不了的问题都会上来看看业界同仁相近的问题或是提问。由于发过的帖子较多,暂不一一分享经验了,好多帖子后面都有解决答案。仅仅就帖子2给予评价,因为这个帖子给我的帮助最大,当初自己做的2812板子,后来上电能用,但是经常进入非法中断,后来尝试了各种的可能性还是没有解决问题,万般无奈之下,Jones Chen的有一次提醒让我认真检查供电电源,后来发现,确实是内核电压的问题,因为我为了分离数字和模拟电源,在1.8V的输出部分,都串进了10mh的电感,但是这么大的电感有3个欧左右的阻值,形成压降,后来去掉电感用0欧替代就好了,再次谢谢Jones Chen和Forrest。

    最后简单给deyisupport提点个人的体会,谈不上建议:

    优点:回复问题很及时,这点很好,希望再接再厉。

    缺点:访问速度太慢,如果条件允许,希望可以在访问速度上做些优化

    谢谢德仪

  • TMS320F28335+FPGA(Cyclone III系列 EP3C16E144C8N)系统控制板电源解决方案www.deyisupport.com/.../11741.aspx

    论坛提供了一个很好的平台,方便了大家设计及学习

    通过以上的贴子可以很好的学习如何选用芯片,充分利用好TI提供的网上资源.而且能够从这里等到一些经验丰富的人士的帮助.更能提到最专业的回复和建议.可以为工作学习提供很有力的帮助.

    相信论坛会越办越好,通过各种活动也能激发大家互帮互助的行为.

  • MSP430视频汇总(中文/中文字幕,不断更新中)

    http://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11405.aspx

    评论:

    这个帖子汇总了MSP430各方面的视频。包括对430新产品及特性的介绍;对MSP430 F5套件的详细讲解与演示:I/O、各种总线及外设(按键、显示、音频等);利尔达MSP430的相关视频。能够帮助新手快速入门,详细了解到MSP430的特点、应用领域和低功耗设计的一些要点,快速掌握MSP430的指令系统、软件开发环境和进行程序设计。开发套件的演示和详解给我更为直观的认知,帮助我掌握接口的设计,应用到实际项目中。

    一些建议:汇总的视频可以分一下类或者排一下序,便于初学者进阶学习

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    msp430大讲堂给了我很多帮助,是我很快的了解了msp430单片机的工作原理以及设计方法。从项目选定msp430的时候从未接触过,感觉完全不了解,幸好赶上msp430推出的活动,以及MSP430 LaunchPad 大讲堂是我很快速的入门了解了低功耗的设计:从软件的安装,到视频讲解跟线上培训,是我很快的灵活运用430系列单片机并顺利的完成了项目,再次感谢ti的活动。。。。

  • LM3S8962 RTC设计

    www.deyisupport.com/.../1956.aspx

    LM4F232 adc 外部参考电压 咨询

    www.deyisupport.com/.../7509.aspx

    评论:

    关于RTC的设计,ti工程师让我了解了TI的休眠模块的优缺点,以及在设计需要掉电后还能正常工作的rtc电路如何设计。

    关于lm4f232 adc外部参考电压问题,让我知道了要看勘误手册的重要性。A1样片中有个Bug,配置外部参考无效的,需要置PB6的AMSEL寄存器。

    在此感谢TI工程师迅速有效的回答,帮我们解决了实际应用中遇到的问题,加快了我们项目进展的速度。

    这两个问题其实很简单,只是我基础相对较弱,TI工程师无论是对简单的还是复杂的问题,都一一做出解答。以后只要遇到TI问题,第一时间还是会想起Deyisupport。

  • 28035烧录程序问题
    http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/286.aspx
    项目里要用到串口烧录,之前对此一直模模糊糊的不太懂,。然后通过这个帖子知道了
    还可以通过串口烧写。有第三方提供的软件,里面有help说明:http://www.codeskin.com/
    找了相关的资料和教程,比自行摸索获得了巨大的进步,目前仍在熟悉该方法的过程中。

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/6046.aspx

    回答了很多相关的技术问题,包括编程中遇到的代码错误等,因为是初学者,说以有些简单的问题也搞不定,但专家很耐心和专业的解答,使问题圆满解决,再次感谢专家组们。

  • 2812配置成SCI A口启动的使用。網絡搜集的資料供大家參考一下。

    若有更好的希望高手解答。

     

    2812配置成SCI A口启动的使用.pdf
  • 【资料共享】TI MSP430 热门资料汇总

    www.deyisupport.com/.../1021.aspx

    评论:

    这个帖子我一直在关注,从2008年接触430单片机开始,因为课题的原因就一直学习和搜集430的相关资源和经验,一段时间一直在网上搜索各种资源,但是苦于没有一个像样的专门网站或论坛来交流心得,后来,来到Deyisupport,里面各位同仁搜集罗列的资源十分丰富,真是学习和交流的海洋,十分喜欢这个环境,祝TI越走越好,祝Deyisupport越来越好!

  • www.deyisupport.com/.../5193.aspx

    评论:

    该贴对于解决自己实际中遇到ads1118设计的问题有很大帮助。该帖很好的分析了读写ads1118寄存器的过程,怎样读取内部温度寄存器,以及读取数据后怎样处理,转换成实际温度值。程序代码有详细的解析,方便了解程序的流程,非常有用

  • 6/18更新【资料共享】TI 热门应用资料汇总专区(持续更新中)

    www.deyisupport.com/.../1134.aspx

    评论:

    这样的帖子将TI的资料归类,方便了我们进行相关文档的查找,更难能可贵的是,资料经常进行更新,有利于我们获得最新的技术文档和解决方案。谢谢感谢德仪社区提供如此好的平台供大家学习交流!

  • MSP430常见问题55问

    www.deyisupport.com/.../232.aspx

    评论:

    开始学习的时候从图书馆借了一本书,内容十分散乱,程序中有很多错误,就连初始化都不能顺利完成。通过学习这个帖子,在时钟、中断等问题上对430单片机有了较为详实的了解,方便了之后进一步的学习。

  • 多层菜单的设计

    www.deyisupport.com/.../4272.aspx

    评论:这个帖子是我做多级菜单时对我帮组很大的帖子, 刚开始做多级菜单程序时还不知道如何下手,在该贴的指导下,一步步了解了这方面的设计方法和思路。最后在这个帖子的帮组下完成了多级菜单的设计。对于考虑做多级菜单的朋友推荐此贴作为参考。最后,感谢德仪社区提供如此好的平台供大家学习交流。

  • MSP430常见问题55问

    www.deyisupport.com/.../1021.aspx

    评论:很早就想学习430单片机,但是一直没能找到很好的资料,直到同学推荐了这篇文章,说对初学者非常有帮助,经过初步的了解和学习对430单片机的中断等功能有了初步的了解,对自己的帮助很大!感谢TI分享这些好东西,以后会经常来学习!

  • IAR Debug暂停后,跳不出中断

    www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11588.aspx

    这个暑假留在学校准备电设,老师要求我们用430单片机,然后建议我们用ccs作为编译环境,但我的电脑是win7 64位的,老师给的正版安装包装不上,所以只能用IAR,由于其他同学都用ccs,只有我一个人玩IAR for 430,所以有问题只能上论坛寻找答案,正好这个问题也困扰了我几天,今天终于得到解决了。

  • IAR Debug暂停后,跳不出中断

    www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11588.aspx

    这个暑假留在学校准备电设,老师要求我们用430单片机,然后建议我们用ccs作为编译环境,但我的电脑是win7 64位的,老师给的正版安装包装不上,所以只能用IAR,由于其他同学都用ccs,只有我一个人玩IAR for 430,所以有问题只能上论坛寻找答案,正好这个问题也困扰了我几天,几天得到解决。

    这个帖子由于网络问题发了两次,请删除一个

  •  

    电源管理常规工具和软件

    https://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/8264.aspx

     


    其实,作为一个初学者,没有太过的硬件经验,做电源往往难做好。一遍遍的调试,十分恼人。

    这篇帖子非常好的整理了众多电源的参考设计,十分经典有效,在我们队伍参加的电子设计大赛中帮了我们大忙啊。

    十分感谢论坛给我们提供的交流平台!!!

     

  • www.deyisupport.com/.../4292.aspx

    TI C2000 相关资料整理汇总,把C2000相关文档技术手册整理索引,节省了搜索资料的时间。一些视频教程,给初学者带来很多方便。

  • 呵呵,正好凑今天生日来的。

    先祝福德仪生日快乐!

    www.deyisupport.com/.../11876.aspx

    我测频的时候也遇到了同样的问题,没想到在论坛上找到了相同的问题,貌似楼主都是从网上当的程序,在程序的系统初始化部分,系统时钟配制成了90MHz 所以出现了这样的问题,感谢Forrest的热心解答!感谢德仪一直以来的及时的技术支持,相信德仪,感谢德仪,以后的M4还是一如既往的使用德仪。

  • Using CCSv5

    www.deyisupport.com/.../10963.aspx

    评论:

    选这个没什么技术含量的帖子,是因为它里面的网址把我引向了wiki.ti.com。

    一直在做软件,为了帮助同学开始做一些硬件设计。以往基本上是用atmel的片子,最近才开始注意到430value line,发现其集成了大量片上资源,然后就开始实验,为了能用上grace,开始学ccs,结果因为选错了licencse,竟然装不上,google到了这个帖子,虽然没有直接解决问题,但是把我引向了ti的wiki。不仅搞定了当时的困难,也找到了一本内容丰富,查询方便的手册。所以把这个帖子提出来,一是对那时的纪念,二是希望以后能看到更多的有引用网址的帖子。

  • C2000芯片烧写方法

    www.deyisupport.com/.../282.aspx

    评论:

    我们公司最近使用TI C2000 芯片,烧录方法一直很顺畅,但是有是出现一下莫名其妙烧录难点。幸亏我及时上TI社区看到【C2000芯片烧写方法】有一个主要设置方法和我的烧录问题吻合。然后看到有链接地址和联系人。及时解决自己烧录问题。ti 社区给力啊。

  • F28335仿真时触摸芯片引出退出仿真

    www.deyisupport.com/.../11912.aspx

    我也在测试自己的板子,不过自己的是2812的两层板,同样出现了这样的问题,本来想提问的,正好看到了这个帖子,看到 Jones Chen的提示,在TRST上添加了2K下拉,EMU0,EMU1换成了10K上拉,问题完美解决,谢谢

  • 我最难忘的是参加M3 DAY 的活动,这个活动组织的非常好,包括 TI的产品宣传,产品应用,老师的手把手教你:软件的安装,程序的编写,使我很快的灵活运用430系列单片机,再次感谢ti的活动。。。。,另外就是经常上deyisupport 网站来取取经,这样能少走弯路,最后祝deyisupport 越做越好!

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    我最难忘的是参加M3 DAY 的活动,这个活动组织的非常好,包括 TI的产品宣传,产品应用,老师的手把手教你:软件的安装,程序的编写,使我很快的灵活运用430系列单片机,再次感谢ti的活动。。。。,另外就是经常上deyisupport 网站来取取经,这样能少走弯路,最后祝deyisupport 越做越好!

    这个帖子是我见过关于launchpad最全的资料, 在该贴的指导下,一点点了解launchpad的资源和应用。从最初的时钟,IO口到后来的定时器,AD都可以找到相关资料。

  • www.deyisupport.com/.../1021.aspx

    其中的-《 通过引导加载程序进行MSP430 编程 》对我的项目帮助很大,非常感谢资料的分享及时的解决了我产品升级的问题,本来产品要跟新程序,要拆开产品,还要组装回去,耗时耗力增加成本。通过本文档的学习是我节约了很多的问题,非常感谢资料的分享!!

  • www.deyisupport.com/.../11534.aspx

    这篇贴子指出了IC的驱动能力和mos管Qg大小的关系,在新手设计很容易疏忽mos管Qg大小的问题。帖子中指出了Vdd的电流等于MOS的Qg乘以频率:Id=Qg*f,看到这里,我之前在工作同样也遇到了mos驱动电流不匹配的问题,一经点拨顿时问题关键点就找到了。重新选择了Qg大小合适的mos管,之前的问题顺利解决!

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    刚入手launchpad,还算不贵,现在大一 学习1单片机已经半年了 又学习了avr单片机。通过师兄介绍认识了430,他的低功耗深深的吸引了我,因为我想搞物联网方向 所以单片机的功耗问题一直是一个首要解决的问题。也通过学习430能将自己的编程水平提升一个层次。

  • 如何在输入电压范围确定的情况下最大的使用AD的分辨率

    www.deyisupport.com/.../11018.aspx

    评论:

    在AD的运用中,如果想最大限度的使用ADC的分辨率,这时可以考虑使用非标称电压基准,使用分标准电压基准时需要采用电阻分压,这时应该注意你所采用的电阻的精度和温度系数,特别是温度系数,不要让分压电阻把基准的优异的温度系数给损失掉。另外经过分压输出的电阻最好采用一电压跟随器跟随一下,以减少AD的输入电阻对基准电压的影响

  • TI 电源管理设计资源汇总

    www.deyisupport.com/.../1125.aspx

    评论:

    该贴汇集了电源管理方面的大量技术资料,以前在电源网下过一些TI电源方面的SEMINAR,收益匪浅。帖子里面有大量的应用方案与参考设计,对于产品电源管理的方案的选取很有帮助。“ 开关电源常规测试项目”,刚好要写类似的文档,正好借鉴一下

  • tms320F28335是经典的数字运算控制器,带有浮点数运算,有多路ad和pwm控制器,是做数字电源的理想选择,如果在配合FPGA将会更大的强大,FPGA主要做一些波形的检测和pwm控制,tms320F28335主要是ad采样,数字运算处理。

  • TI 电源管理设计资源汇总

    www.deyisupport.com/.../1125.aspx

    评论:TI电源管理基本可以提供一整套方案,pwm控制器,mosfet,包括一些管理功率因数校正等,性能稳定,价格合适,价格远低于凌力尔特,性能还可以,各种类型的解决方案都有,我目前使用的是TI的TPS41092,应用于工业pwm控制的同步降压整流电源上面。

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    前几天申请了一块 launchpad ,开始不知如何下手,连一个开发软件都下载了好多个版本,不知道安装哪一款,后来在这个帖子的帮助下,成功的安装好软件,并顺利调试成功了demo程序,感觉一下子拉近了与launchpad的距离,后来变看datasheet,边借助视频内容然后调试,把gpio,time,ad,等功能慢慢一个一个结清.强烈推荐,刚申请到launchpad的新手看这个帖子,可以少走好多弯路的.

  • 电源管理常规工具和软件

    https://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/8264.aspx

    其实,作为一个初学者,没有太过的硬件经验,做电源往往难做好。一遍遍的调试,十分恼人。

    这篇帖子非常好的整理了众多电源的参考设计,十分经典有效,在我们队伍参加的电子设计大赛中帮了我们大忙啊。

    十分感谢论坛给我们提供的交流平台!!!

  • 奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发奖品何时发

  • C2000芯片烧写方法

    www.deyisupport.com/.../282.aspx

    评论:

    我们公司最近使用TI C2000 芯片,烧录方法一直很顺畅,但是有是出现一下莫名其妙烧录难点。幸亏我及时上TI社区看到【C2000芯片烧写方法】有一个主要设置方法和我的烧录问题吻合。然后看到有链接地址和联系人。及时解决自己烧录问题。ti 社区给力啊。

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    评论:我是一名单片机学习爱好者,之前自学了53和arm,早就听说了430单片机的种种优点,但一直苦于找不到合适的学习资料,知道同学推荐了TI上的这篇帖子,对我学习帮助很大,所以非常感谢TI给了我们这样的一个平台!

  • https://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/11322.aspx

    去抖动,几乎是每个初学者都要碰到的问题。以前做实验的时候,没有参考代码,按照自己的想法写,结果代码既复杂,效果也不稳定。

    感谢TI创建了这样的平台,通过与专家的交流,获得业界推崇的方法,使自己的科研能力大幅提升。

  • MSP430 LaunchPad 大讲堂

    www.deyisupport.com/.../6046.aspx

    评论:

    读研时,导师给我选定的课题是基于MSP430的双锥流量计设计。那时还仅仅掌握了51单片机,对430全然没有什么概念。幸好遇到了msp430  LaunchPad大讲堂,让我很快的掌握了msp430单片机的工作原理以及设计方法。MSP430 LaunchPad 大讲堂通过视频的形式形象生动的引导我,从入门到熟练掌握。一路走来,感谢TI的这个很好的平台。。。

  • 音频 miniDSP PCM3070应用

    www.deyisupport.com/.../10192.aspx

      初次使用TI 音频专用miniDSP,以为会很难,但与官方技术支持接触后,结合仔细认真看芯片使用手册,原来TI的DSP是不需要知道DSP的指令、代码。这一切由TI的免费的PPS软件产生。不用我们去操心。从第一次接触它,到产品调试完成,三周!没错。完全没有用过DSP的工程师,就能独立的完成带有DSP的产品开发。(仅需要TI技术支持的电话和邮件指导)在用PCM3070之前是想都不敢想的。总觉得DSP很难。不是仅仅懂得单片机的工程师玩的。

    PCM3070,是个非常棒的音频处理芯片。这些绝不是为了骗礼物而写的。借此机会,我要感谢TI 上海音频软件专家frank-Pa,硬件专家rocky-chen。感谢他们热心的帮助和支持。无论时任何时间,无论是电话还是邮件,一定很快回复,详细,有耐心的解答我的疑问。因为是初次接触DSP,之前也没有学过DSP,完全没有DSP基础,有疑问的时候甚至担心向专家提出的问题太肤浅,太外行被人笑话。结果并不是我想的那样。无论是简单的,还是复杂的,FAE都很有耐心的回答。甚至在调试中出现问题又找不到原因,对他们提问的口气并不是太好,甚至是质问芯片存在质量问题。他们却依然很热心的去对待。让我从内心感谢他们,也让我羞愧。

    唯有让产品尽快量产,才是对他们最好的感谢!

    最后我想说,PCM3070确实是个好东西,很好用,容易上手。只要会MCU,用过I2C通讯就可以的。它的功能很强大,各种音效,EQ,AGC,DRC,用来做2.0或2.1音频系统是非常不错的选择。

    我的系统是DIR9001+PCM3070+TPA3110 组建的2.1 SOUNDBAR。

  • 用 DCV010512D 生成负电压

    www.deyisupport.com/.../131.aspx

    评论:

    去年我刚接手一离职同事项目,项目客户指定使用DCV01XXXXD 双通道转换器,以满足客户主板负压参考信号需求。当时碰到的问题与帖子内容相同,按照 Weilin Chen的回帖快速解决了应用中输出电压-24V,对应结果大约是 -3.3V的问题

  • LM5101B烧掉

    www.deyisupport.com/.../11741.aspx

    评论:

    我也遇到过类似问题,Johnsin Tao的回答对我帮助很大~

    使我知道驱动电路设计时要特别注意芯片的驱动能力~频率和MOS管的Qg决定了芯片操作电流~设计不合理的话~使的操作电流过大~就会造成芯片发热及烧坏~解决方法有使用驱动能力更大的芯片、更换Qg更小的MOS管或降低频率~