This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116D2 功放正常播放久了死掉问题



          功放24V 3A供电、增益为26dB、功放输出频率为600kHz、功放输出功率限制为无限制、开关机有保护电路没有爆破音发出、前级输入接了运放,输入方式为单端输入、输入电容为1uF、低噪也很低、性能和听感也不错。

          (没有启用自动恢复模式)就是在正常播放的时候,功放会突然进入保护状态(死掉),保护状态进入后Fault引脚为低电平,必须等10秒左右,重启功放后正常播放。检查过焊接没什么问题、功放芯片加了散热器,温度也不可能超过150℃、供电也很稳定,不可能出现过压和欠压保护,难道是输出过大直流量?但是如果真的是直流量的话保护电路这么灵敏,应该是一下子就会检测到。而且每次进入保护状态的情况每次都相隔很长时间。这个问题现在无从入手,没有找到相应的原因。请TI的工程师指导一下。

  • 功放芯片加了散热器,温度也不可能超过150℃, 不知道是如何确定的? 我还是怀疑, 最大的可能是热保护了.

    由于这个温度是结温, 外面的手段是难于测量得到的.  不妨提高散热能力后再试试吧

  • 亲;150C是散热器温度还是你估算的结温?从描述看;应该是过热保护了。作为玩家;建议亲将散热器温度控制在65C以下,即温升不要超25C。

  • 怀疑有两种情况会导致你这种结果:

    1.触发了芯片的过流保护(OCP)。可通过降低电源电压,或把4欧姆负载换8欧姆负载来验证

    2.你的供电电源能力不够,被拉保护了。你的电源是24V/3A,如果用4欧姆的负载,输出端的峰值电流可能高达2*6A(即双通道6A),用示波器看一下电源电压或换个电流大点的电源即可验证。

  • 小音量的情况下是否有这个情况,如果没有,那很有可能是过热保护。