Other Parts Discussed in Thread: NE5532
TI工程师,您好!我依照PCM1794A规格书(Figure 26. Measurement Circuit, VOUT = 4.5-VRMS)制作mono单声道测试电路,实际PCB装起来后,不能正常工作。
PCM1794A设定Mono, L-channel,3.3V 5V供电,mute与zero相连,xoms数字界面输入I2S,IV LPF都用NE5532 ,+-15V供电 使用金属膜电阻 薄膜电容。
不接入I2S,万用表测得IV输出-4.8V,xlr 3脚电压0.0018V。接入I2S,测得IV输出-4.8V,xlr 3脚电压-0.15V。media palyer播放音乐,测试xlr 3脚电压在0.01*V-0.03*V一个跳变电压。
完成电路有XLR转RCA部分,当时测试RCA 2个脚电压只有0.007V左右。分别接入调音台,各种音量调整到最大,调音台输出的音乐音量仍然很小。
因为我不懂技术,只会参照原理图来DIY电路。出现这个情况,麻烦问一下,我的电路电压对不对?或者说怎么调整让pcm1794a在mono下能正常工作。主要是输出2VRMS,谢谢!
按照附录的图片计算公式,用NI Multisim 模拟电路,结果跟图片计算结果是一样的。