TLV320AIC3104 slave mode配置采样率48khz,WCLK输入8khz,BCLK输入256khz或者2048khz,时钟寄存器方面如何配置
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
对于48kHz的参考FS,您需要提供256fs = 12.288MHz的MCLK,如数据表第26页所述。 否则,您可以使用第28页Table 10-1中的任何MCLK值,但这将需要手动配置PLL,如第27页所述。
要实现8kHz的WCLK,您必须将ADC和DAC采样率设置为FS(ref)/6,这可以通过将寄存器2设置为0xAA来完成。