Part Number: PCM3168A
尊敬的TI
遇到以下问题,咨询如何解决方案
问题1:PCM3168AEVM Rev A评价板自启动程序,IN5/IN6差分模拟输入,OUT7/OUT8均有输出且输出相当,但是OUT7的残留噪声是OUT8的5倍,OUT7残留噪声:109.3μV,OUT8残留噪声:24.63μV,请问问题出在哪儿?
问题2:利用PPC3软件写入I2C寄存器,在基板I2C测试点进行测量,显示PCM3168寄存器已经写入,并有低电平的ACK,IN5/IN6差分模拟输入,OUT输出端口就是没有输出,请问原因在哪儿?能提供IN5/IN6差分模拟输入,OUT7/OUT8差分模拟输出的启动条件及软件吗?