This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AIC3254输出噪声大

您好,我们cc3200 使用的音频codec AIC3254输入端基本没有噪声,ADC也做了抑制,HP/LO Diver Gain也做了较大抑制,DAC放大倍数也较小,但输出端噪声依然很大,请问有什么原因可能导致输出噪声大?

  • 不知道是什么样的噪声.

    1. 会不会是从电源, 地环路等引入的噪声?

    2. 数字信号源或 DAC 数字量化的噪声, 应该可以使用低通滤波器消除

  • 您好,Airwill,首先感谢您的回复,现在具体说下我的问题,首先,我测了MIC输入端,噪声VPP有20mv左右,我对着麦说话是信号也只打了一点点,即信躁比不高,这样我在codec中放大信号时,噪声也会相应增大,我若减小放大倍数,噪声也同样减小,但声音会比较小,达不到要求,我在DA端加上滤波后噪声会好很多,但声音不管怎么调,基本都不会有明显增大。针对此问题,您有没有解决办法?

    附上相关噪声波形图:

    1电源噪声:

    2输入端噪声:

    3对着MIC说话时信噪对比图:

    4输出端噪声:

  • 不好意思,上贴第一张图粘错了,电源噪声稍大一点:

    电源噪声图:

  • 你好

    尝试下把输入接地,看下噪声来源,也可以分析下噪声的频谱,然后在做相应的对策。

    还有如果你是对着MIC讲,收音还这么差,你的MIC收音效果也太差了,可以检查下。