This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tpa3118

ti的工程师您好:

                              使用tpa3118,没有任何输入信号,功放发热严重?寻求原因,谢谢!

  • 这是我的原理图请您查看,功放采用24V供电。

    RK3188_BOX_V10_20130312 _ 4.AUD.pdf
  • 亲;你是如何链接这颗功放的?建议传图和PCB看看。

  • 问题1:原因找到了,是我把功放pwm频率设置太高111:1.2mhz,现在设成000:400khz好多了;                                                                                                                   问题2:但是还有问题就是无输入和有输入时,喇叭上的噪声很明显!请问解决方案

    SWH1061-V1-1605020.zip
  • pcb已经上传,原理图我上个回复有啊!

  • yu pan 说:

    ti的工程师您好:

                                  使用tpa3118,没有任何输入信号,功放发热严重?寻求原因,谢谢!

    静态功耗很大,和输出端的LC滤波电路有关。芯片发烫可检查下电感的电流是否饱和,电容建议采用金属薄膜电容或者X5R陶瓷电容,可以参考下面应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa119a/sloa119a.pdf

  • 您好:

    问题1:芯片发热,原因找到了,是我把功放pwm频率设置太高111:1.2mhz,现在设成000:400khz好多了;问题2:但是还有问题就是无输入和有输入时,喇叭上的噪声很明显!请问解决方案??

  • 之前我的板子也很烫,后来发现是负输入端悬空所致

  • 问题2:但是还有问题就是无输入和有输入时,喇叭上的噪声很明显!请问解决方案??

    --- 我现在也遇到同样的噪声问题。请问你之前的噪声问题如何解决的?我的情况是这样的:芯片在主模式,12V电源,26dB,400KHz,单端输入。断开输入信号源,耳朵靠近喇叭能听到比较明显的沙沙声;芯片改单独DC12V电源,也有沙沙声。把输入端接地,则没有沙沙声;把MUTE拉高,也没有沙沙声。

  • @sunright J,,音频输入查分走线,in-接音源电路的地,后来噪声没有了!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。