請問 在Data Sheet Page.26,把pin13 (Mute) 經一支100k电阻接地,是在"Low"(enable)的狀態嗎 ?
謝謝 !!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是啊,mute低有效,当电平为低电平时,输出enable。
这个低电平的最大电压Vil(max)=0.8V。
那麽為何經一支100k落地,和直接落地,有何分別,又可少一件另件 ?
再者,這樣子接法,開/關机,會有"Pop"一声嗎 ?
Thanks !
可以直接接地,也可以通过一下拉电阻到地,电阻在这里的作用是限流保护的作用。
避免POP声的方法是上电时保证SDZ 脚处于拉低状态,知道power上电起来到稳定再将SDZ拉高。
同样掉电时,也是先将SDZ拉低,然后再掉电。
謝謝快速回應 !!!!
若我干脆跟Data Sheet,做"MUTE Driven by Inverted FAULTZ"如图,能否解決"Pop"声 ?
再謝 !
开关机的POP声主要和上掉电和SDZ的时序有关,和fault引脚无关。
这里Faultz引脚通过一三极管和mute连接,正常工作时,faults为高,此时三极管导通,mute为低,输出enable。
一旦TPA3116D2结温过高,faultz报错,输出为低,mute为高,输出disable。
您好,因为我不知道怎么单独联系您,所以我在这里问下您关于CDCM61001时钟芯片的问题,我们现在在用这个芯片,但是发现它这个芯片在常温下输出的时钟频率比理论值低,等温度高起来后才正常,您有没有遇到过这种情况?或者它可能存在的问题?
Thank you for your reply !!!!!!!
还想請教,若我使用一枚TPA3116,甪作 2 ch. 功放,那pin 16 SYNC 是空接,還是經 R 或 C 串接到地 GND ?
若是,什麼數值 ?
Thanks !
只使用一片TPA3116D2是作为master吗?如果是作为master,sync引脚为输出,可直接悬空。
单端输入的话,不用INNR和INPR可以通过一0.1uF电容到地。