Dear Sir,
我们准备使用PCM1502A进行I2S to Analog 转换,datasheet中XSMT PIN的硬件用法有几个地方存在歧义。
现在DVDD准备使用1.8V,即数字IO口(I2S)为1.8V。不准备使用DAC的MUTE功能,按理应该上拉到DVDD电源?但是datasheet中写Un-MUTE 数字部分需要大于2V(11.3中),或者直接连接到AVDD(9.3.3)?但是看11.2.2应该是IC内部有默认上拉的,应该悬空就是默认Un-MUTE。到底哪个是对的?谢谢!
11.3
9.3.3中:
11.2.2: