This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3123D2 参考电路图 通过SD引脚控制 在关机时会出现很大的POP音?



  刚发过的,怎么一下子找不到资源了?

图是手册中参考电路,双声道设计. 唯一与参考原理图区别是去掉了输出电感后1UF电容没装,与4.75K变成了4.7K. 这次做了约80个板子,出现以下两个问题,特求助

1\  就是开机时会出现小声的POP声(有音乐时基本听不到)    关机时会出现很大的POP声,感觉象电容放电一样.   由于条件原因,喇叭保护电路装不了,还有没有其它办法可以解决.

2\ 另外一个问题就是有一部分的板子,在SD关机后,还是有声音,类似收音机收不到信号的沙沙声.响一些时间会自动消息,但也可能自动出现.出现时,示波器测SD,有一信号,约200MV波动,正常时约100MV波动.   通过更换芯片,解决一部分板子,但还是有几块更换芯片与外围电容等元件,没效果. 求助是什么原因.

3\另外请教,我在此看到工程师常说测PWM信号,不清楚PWM信号怎么样才算正常,我的测试电感前的波形基本是方波,占空比不同. 输出的信号,好象是音频信号上叠加了一个高频正弦波. 算是正常吗?有没有正常的波形图?

最后不好意思,传了几次图都传不上.

  • MUTE引脚直接接地了.没控制. 刚才找到原来个贴子好象有个回复了,输入信号可以控制,静音或着音量,但输出信号实在没办法控制,也就是没办法控制喇叭通断,(即喇叭保护电路没办法加)! 谢谢那位回复的朋友,我总觉得这个我哪里没设计好的原因,不应是芯片本身的问题.

    另问:输出经过电感后为什么要并一个1UF,我并了1UF电容就声音不对了,22UH+1UF//0.68//4.7K  现在是22UH+0.68//4.7K    喇叭是4欧与8欧两种,都选过,没感觉什么不同.

  • 你好:

    首先你先看看,将SD引脚或者MUTE引脚直接控制,电源不掉的情况下,是否能够接受该POP声。

    其次关闭功放,建议先mute再SD,因为mute是会控制PWM的关闭,而SD是直接将输出HIGH Z,所以肯定会比SD会有更好的POP效果。

    最后如果还是不行,建议选用TI比较新的功放TPA3118或者TPA3130等,BTL输出的功放肯定POP声会更好。