刚发过的,怎么一下子找不到资源了?
图是手册中参考电路,双声道设计. 唯一与参考原理图区别是去掉了输出电感后1UF电容没装,与4.75K变成了4.7K. 这次做了约80个板子,出现以下两个问题,特求助
1\ 就是开机时会出现小声的POP声(有音乐时基本听不到) 关机时会出现很大的POP声,感觉象电容放电一样. 由于条件原因,喇叭保护电路装不了,还有没有其它办法可以解决.
2\ 另外一个问题就是有一部分的板子,在SD关机后,还是有声音,类似收音机收不到信号的沙沙声.响一些时间会自动消息,但也可能自动出现.出现时,示波器测SD,有一信号,约200MV波动,正常时约100MV波动. 通过更换芯片,解决一部分板子,但还是有几块更换芯片与外围电容等元件,没效果. 求助是什么原因.
3\另外请教,我在此看到工程师常说测PWM信号,不清楚PWM信号怎么样才算正常,我的测试电感前的波形基本是方波,占空比不同. 输出的信号,好象是音频信号上叠加了一个高频正弦波. 算是正常吗?有没有正常的波形图?
最后不好意思,传了几次图都传不上.