我使用TPA3116做了一个D类功放板,播放音乐正常,只是在无音源输入时耳朵贴近喇叭有很明显的电流噪声。
测试:
(1)将前级放大的输出与TPA3116的输入断开,同时将TPA3116的输入接地,上电后将耳朵贴近喇叭,几本听不到电流噪声。
(2)将前级放大的音源输入接地,上电后发现和无音源输入时情况相同,耳朵贴近喇叭,电流噪声较大。
说明:
(1)我的前级放大为了将多个音源输入叠加在一起使用了反相加法放大电路,我查了很多前级放大都是同相放大,不知道这里有没有问题。
(2)前级放大输出经过一个双声道电位器调音后输出到TPA3116,电位器总阻抗是68K,这个电位器通过接口接到我的功放板。电位器是固定到显示面板上面的,我的功放板必须通过这个电位器进行音量调节。
猜想:由于将TPA3116的输入接地后,几本听不到电流噪音,但是接上我的电位器调音输出后就会有比较大的电流噪音(此噪音在音量调到最小后又变得几乎听不到),觉得是由于单端输入的阻抗不匹配导致的噪声被放大带来的问题。
解决与疑惑:
(1)如果使用差分音源输入应该不存在噪音问题,但是实际情况是只有单端音源输入,不知道可不可以把我的电位器输出的单端音频信号转成差分的之后再连接到TPA3116。
(2)由于电位器必须使用这个前提,阻抗不匹配不知道如何解决。
(3)我无法确定这个噪声是来自我的器件的热噪声还是我的PCB布板的地没有处理好带来的地噪声。
(4)我在想,是不是可以在我的电位器输出到TPA3116输入之间加上一个RC低通滤波或者别的滤波电路降低这个噪声。
(5)求教TI员工,针对我的实际情况,有没有可行的降低噪声的办法。
附:TPA3116部分电路