Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
TI的工程专家们:
你们晚上好,请指导解决一个问题:
问题描述:
两颗TAS5711,一颗设置为2.0输出:16W*2CH,一颗设置为PBTL输出:36W*1CH,共用一个I2S_DATA。
测试结果:
1.PBTL:36W(24Vdc供电),失真3%。
2.BTL:16W*2CH(24Vdc供电 ,失真1.5%。
3.测试TI demo 板:PBTL36W失真1%,BTL16W*2CH失真0.7%。
4.把I2S_DATA断开,只连接一个PBTL的IC,测试失真为2%。
请教如何解决上述问题。(附上原理图)