@TI engineer:
本公司有一项目采用4个ADC3101进行8路数字MIC语音采集,并通过IIS将8路语音数据传输给MCU,
16K采样率,16位采样位数,
通过PLL,NADC,MADC配置ADC_MOD_CLK=1.28M
DMCLK output = ADC_MOD_CLK output for the digital microphone
目前功能都调OK,唯一还有如下二个问题来这里咨询下:
1、出来语音数据带有-3000左右的直流分量;
2、增益偏小,Page0 REG83®84设置到最大增益20dB也还是偏小
奇怪的是,在增益设置不变的情况下,调大送给数字MIC的CLK频率,实际的增益就会变大,同时直流分量也变得更大。
调来调去,ADC3101 datasheet有关数字MIC的部门看了好几遍,该设置的,能设置的都试了,还是找不到原因,
而数字MIC的PDM只要adc3101给出一个DCLK也没别的可以设置的,
请指教!